This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:ADS7049是否有任何保证的保持时间?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677324/ads7049-q1-is-there-any-guaranteed-hold-time-for-the-ads7049

器件型号:ADS7049-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS8028

“保持时间:SCLK 下降沿到(之前的)数据在 SDO 上有效的最短时间”是否有?

遗憾的是、数据表未指定以下内容:

 

为了进一步详细说明我指的参数、下面是一个来自另一个 ADC (ADS8028)的图、该图指定了我要查找的参数:

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Guido

    我正在将此查询脱机。 我将通过您的电子邮件与您联系。

    谢谢、此致
    Abhijeet