This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC161P997未采用参考设计变压器供电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677463/dac161p997-dac161p997-unpowered-with-reference-design-transformer

器件型号:DAC161P997

如果您的 DAC161P997在设计的隔离部分未通电、则如果微处理器仍尝试通信、您会建议对 DIN/dbak/ACKB 引脚提供何种保护?  二极管钳位到 VD 和 GND?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这在很大程度上取决于电流。 我想指出绝对最大额定值表中的注释:

    使用电阻器时、电流限制可能非常简单。

    电压部分可能会更困难、因为在这种情况下、COMA 很可能会浮动、因此我们需要使用一些击穿二极管来保护这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这里的挑战是、如果我在电阻方面增加了很多、变压器将无法正确驱动、而在这种情况下、您通常会有一个空载/未供电的4-20mA 变送器。 数据表中显示了变压器耦合、但并未真正解决此问题。 我正在设计一个"有源"4-20mA 回路(即我提供隔离式电源)、因此我将看到回路电阻器外部的电流阱是否会将其保持在开启状态并防止芯片断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    明白。

    最后、我只能可靠地指出数据表中的内容、但经验告诉我、这更多是电流问题而不是电压问题、因此这正是我们需要重点关注的问题。 如果电流限制在5mA 或更低、我很确定不会出现任何问题。