This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B23:IC 不能采用建议的电源电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677256/ads61b23-ic-not-able-to-take-recommended-supply-voltage

器件型号:ADS61B23

我已经测试 ADS61B23 IC 一段时间了、即使我更改了 IC 或 PCB、也遇到了一个持续存在的问题。 在并行 CMOS 模式下运行时、ADC 无法承受3.3V (AVDD)和1.8V (DRVDD)的建议电源电压。 IC 在达到电源电压之前吸收大量电流(超过额定电流大约100mA)。 请发布您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、AVDD (3.3V)流耗为104mA。 在 CMOS 接口模式下、DRVDD (1.8V)消耗的电流为4.5mA。 该电流消耗随采样频率和负载电容而变化。 电源和器件之间似乎存在压降、因此器件的电压低于最小值。 在某种程度上、这是正常的、因为电缆和电路板上会出现一些压降。 如果出现这种情况、您只需将电压稍微增加一点、直到在器件的引脚上获得正确的值。

    如果 AVDD 的电流消耗比预期的104mA 高得多、那么我看不到器件中会产生这种电流增加的模式或设置。 检查器件断电时的电流/电压、以确保不存在其他消耗过多电流的情况。

    -RJH