This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:数据速率和性能关系

Guru**** 2788285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677225/tla2024-data-rate-and-performance-relation

器件型号:TLA2024

你好

 

TLA202x 的数据速率可在128至3300范围内进行选择。

数据表定义的系统性能参数规格仅为128SPS。

没有其他数据速率的信息。

如果使用更高的数据速率、与128SPS 相比、性能是否下降?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥巴-桑


    对于 TLA202x、在128SPS 至3300SPS 的数据速率下、性能差异不大。 我只能认为两个因素会受到数据速率的影响。

    首先、ADC 噪声将有所不同。 在3300SPS 时、噪声将约为0.25LSB、在128SPS 时、在±2.048V 的满量程范围内、ADC 噪声可能低于0.1 LSB。 对于较小的满量程范围、差异可能会减小、LSB 中的噪声可能会稍大一些。 其次、ADC 的频率响应会有所不同。 ADC 的数字滤波器看起来像一个 SINC 滤波器、其第一个零点位于数据速率(对于最低和最高数据速率、为128Hz 或3300Hz)。


    吴约瑟