This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:热电偶温度感测范围为-50°C 至200°C

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00168, TIPD209, TIPD109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677128/ads1118-thermocouple-temperature-sensing-from--50-degree-to-200-degree-c

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件:TIDA-00168TIPD209TIPD109

大家好、我的客户需要测量电池单元的温度、他们需要在-50°C 至200°C。范围内的温度精度至少为1 C 他们想要使用 T 型 热电偶、并且需要冷端补偿。

我在下面搜索了一些参考设计、但似乎没有一个完全符合他们的需求。 竞争对手是 ADI 公司的 LTC2983或 AD595。

您认为哪种解决方案最适合推广?

http://www.ti.com/tool/TIDA-00168?keyMatch=thermocouple&tisearch=Search-EN-Everything

http://www.ti.com/tool/TIPD109?keyMatch=thermocouple&tisearch=Search-EN-Everything

http://www.ti.com/tool/TIPD209?keyMatch=thermocouple&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    您推广的内容取决于您的客户需求。 您列出的竞争对手是 LTC2983和 AD595。 LTC2983基本上是一款具有一定线性化的 ADC、可直接读取与温度成一定比例的数据。 AD595是一款仪表放大器、可对测量应用冷端补偿、但没有 ADC。

    TIDA-00168似乎比您的客户需要的要多一些、本底噪声约为0.02°C 精度可校准为与之类似的数字。 TIPD209与 AD595类似、可以将仪表放大器与冷端补偿相结合。 TIPD209设计中也没有 ADC。

    我认为 TIPD109可能是最合适的。 精度与您所需的精度(< 1°C)类似、这是一种相当简单的解决方案。 不存在任何电路线性化、但该参考设计展示了如何通过查找表计算热电偶测量值。


    吴约瑟