This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:REF-x Ω Ω 0.1 μ F 至0.2 μ F 的小型电阻器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, ADS7254, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676795/ads7253-small-0-1--to-0-2--resistors-for-ref-x

器件型号:ADS7253
主题中讨论的其他器件: ADS7254OPA350

大家好

如果我们问 ADS7253、您会介意吗?


描述如下:
REFIO-A 和 REFIO-B μF 输入和输出通过10 μ F、X7R 级、0805尺寸、16V 额定陶瓷电容器(C REF-x)进行旁路。
将基准旁路电容器尽可能靠近基准 REFIO-x 引脚放置、并使用短的低电感连接来连接旁路电容器。
避免在 REFIO-x 引脚和旁路电容器之间放置过孔。
Ω 0.1 Ω 至0.2的小型电阻器(R REF-x)与基准旁路电容器串联使用,以提高稳定性。

 在基准输出的情况下、它是否还需要这些电阻?
如果是内部基准、它是否需要?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    当 μF 内部基准时、ADS7253不需要小型补偿串联电阻器、并且在每个 REFIO_x 引脚上只需要一个10 μ F X7R 电容器。  下面随附了一个展示 ADS7254 (器件的全差分版本)的 TI 精密设计、其中内部基准驱动一个10uF 旁路电容器、而无需补偿电阻器。  数据表的图84显示了参考配置和连接。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau517/slau517.pdf

    布局 建议基于 ADSxx53评估板、在该评估板中可以使用外部 REF 驱动器电路或内部基准对器件进行设置。  在评估板上、外部基准电路使用 OPA350作为缓冲器。 在驱动 10 mΩ μF 旁路电容器和 REF 输入动态负载时、200k Ω 电阻器可改善 OPA350的相位裕度和稳定性。 执行基准驱动器电路的稳定性分析以选择最佳补偿电阻器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的回复!

    此致、

    大田松本