This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220两线制系统和四线制系统的更多信息

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676883/about-the-ads1220-two-wire-system-and-four-wire-system

主题中讨论的其他器件:ADS1220

大家好、关于 ADS1220两线制和四线制系统、设计在我这边、在四线制设备采集温度下、情况是正确的、两线制 ADS1220发生了变化、 只需更改程序中的配置寄存器、并在电阻计算公式的采样值之后读取四线制双线制长度相同、但在相同的温度环境下、 如果我不知道如何更改程序或硬件、我不知道为什么通过转换较大的温度间隙和两线温度读数获得的具有四线读取样本值的双线系统高于实际温度4或以上 请您回答、期待您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4967788:

    我不清楚您要问什么、但我想您正在谈论2线和4线 RTD。 ADS1220的配置是相同的、但不同之处在于连接。 2线 RTD 包括测量路径中的引线电阻。 4线 RTD 使用开尔文连接进行 RTD 测量、因此仅测量 RTD。 与4线 RTD 相比、2线制的精度始终较低、更容易发生漂移。

    此致、
    Bob B