This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:模拟电源+5V,数字电源+3V3:有可能吗?

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676694/dac902-analog-supply-5v-digital-supply-3v3-is-it-possible

器件型号:DAC902

大家好、

我有几个将使用 DAC902的项目。

我想知道、是否可以将数字电源设为3V3、同时将模拟电源设为5V、以便将 DAC 的数字部件连接到外部 FPGA、而无需电平转换器。

请提前向 Thnaks 提交您的回复。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    根据数据表、数字电源可介于+2.7V 至+5.5V 之间。

    此致、

    Jim