This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:输出(Vout)滤波、可实现最佳直流输出性能

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, DAC8563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186103/dac8563-output-vout-filtering-for-optimal-dc-output-performance

器件型号:DAC8563
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我使用 DAC8563来设置 LED 驱动器 LM3409上的 IADJ 引脚。 这是一个直流值、它通过软件设置一次并保持相同的值。 VREF 为1.25V、我希望能够使用 LM3409的0V - 1.24V 的完整输出范围。  

我想在输出端添加一个简单的 RC 滤波器、以使输出变得平滑。 但是、我发现具有1欧姆串联电阻的0.1 μ F 电容将形成输出振铃。 我认为数据表确认了-但我不清楚:

8.3.1.2输出放大器输出缓冲放大器能够在其输出端产生轨到轨电压、从而提供0V 至 AVDD 的最大输出范围。 它能够驱动与 kΩ 3nF 至 GND 并联的2k Ω 负载。 µs 压摆率为0.75V/μ s、µs 满量程稳定时间为14 μ s、如图31、图32、图75和图76所示。

这实际上是否建议不使用输出电容以实现最佳性能? 接地电阻不超过2千欧?

添加输出电阻到接地端(1K DAC 抽吸器)以使某些输出电流始终流动会怎么样-好主意还是坏主意?

我在 TI 的评估板上看到、1.02K 串联电阻是唯一增加的滤波、没有电容。 但我认为对于这些应用、带宽很重要。

期待 TI 在 DAC8563的最佳直流输出性能方面的专业技术的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    这里的问题不是太多地是接地负载电阻、而是100nF 电容负载引起的容性负载稳定性。  Δ I 不是1Ω 稳定性问题的足够 RISO。  虽然我们没有适用于该器件的输出放大器 SPICE 模型、但我们建议使用大于100Ω Ω 的电阻器来提高稳定性。  您能否为~200Ω 您的 RC 尝试100nF 的 Δ I? 如果您需要更高的截止频率、我建议在降低电阻之前减小电容器。