This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:使用差动输入

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185991/adc08dj3200evm-use-of-differential-input

器件型号:ADC08DJ3200EVM

尊敬的 TI:

EVM 板 ADC08DJ3200EVM 似乎仅将单端输入连接到 ADC。 差分输入 INA+和 INA-由平衡-非平衡变压器1输出上的跳线 R1/R179和 R4断开。 在手册中、没有任何地方说这种情况、甚至建议使用差分输入 INA+/-、因为 ADC 已针对此进行了优化。 我是否需要移除  平衡-非平衡变压器输出附近的两根跳线并将其安装以传递差分输入? 这真的很不方便...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、ADC EVM 设置为使用板载不平衡变压器、该不平衡变压器接收单端信号并将其转换为用于 ADC 输入的差分信号。  

    如果要绕过板载平衡-非平衡变压器并使用外部平衡-非平衡变压器、您可以执行以下操作。  

    您将需要使用 DNI R1、R4、并为通道 A 填充具有0.1 uF 电容器的 R180和 R179  

    您将需要使用 DNI R6、R9并为通道 B 填充0.1uF 电容器的 R151和 R162  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我有一个全差分放大器的输出、该放大器与我要使用 ADC 进行采样的50欧姆输入相匹配。 我没有另一个平衡-非平衡变压器。 因此、建议移除 R1和 R4并安装电容器(进行交流耦合) 来代替 R179和 R180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emir、

    是的、如果您希望将放大器与 ADC 进行交流耦合、则需要移除 R1和 R4并安装交流耦合电容器。 如果您需要直流耦合、请首先确保满足 ADC 的共模要求(0伏)、然后将 R179和 R180替换为零欧姆。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj、

    我认为我可以满足 VCM 要求、但交流耦合仍然是更安全的方法。 谢谢!