This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:临床指尖脉搏血氧计是什么意思?

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185381/afe4404-what-do-you-mean-by-clinical-fingerprintip-pulse-oximetry

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4432

你(们)好

我正在使用 AFE4404进行 PPG 测试。

我在观看芯片应用、我有一个问题、所以我在问。

查看 AFE4404芯片应用。

  • 临床指尖脉搏血氧计、耳戴式设备、光学 HRM

就这样。

有些芯片的编写方式相同、而另一些芯片的编写方式不同。 示例 AFE4432

  • 此处仅写入 SPO2。

临床指尖脉搏血氧计和 SPO2是否意味着不同的东西?

这是否意味着 AFE4404不适合在手腕上测量 SPO2?

或者可以在手腕上测量、但这是否意味着手指伸出得更好?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    强烈建议/建议对 PPG、SpO2、 临床指尖脉搏血氧计进行一些研究。

    SpO2是 (S)饱和(O2) xygen (尤其是 (p)暗文)的高水平(超集)术语、其中外设可以是/指任何外设(取决于用户的定义/用法)、只要它不 直接进入血液、而不是在心脏区域/区域周围。

    "

    血氧饱和度(SpO2)是通常使用 脉动式血氧 计器件测量的氧饱和度的估计值。 它可以使用 脉动式血氧计进行计算 

    脉动式血氧计是一种用于估算  血液中血红蛋白所含氧百分比的方法。SaO2的这种近似 值被指定为 SpO2 (外周氧饱和度)。 脉动式血氧计由一个小设备组成、可夹住身体(通常为手指、耳垂或婴儿脚)、并通过有线或无线方式将其读数传输到读数计。 该器件使用不同颜色的发光二极管与光敏传感器来测量外部红光和红外光的吸收情况。 氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白之间的吸收差异使计算成为可能。

    "

    关于"这是否意味着 AFE4404不适合测量手腕上的 SPO2?" -

    它是否可用于哪些外设部件/区域以及相关性能、取决于客户的产品设计(尤其是垂直市场、机械垂直市场和算法等)、与芯片无关。

    关于"或者可以在手腕上测量、但这是否意味着手指伸出得更好?"-

    总体而言和/或一般而言、采用传输 光学方法的手指尖可能会产生更好的结果。

    ----------------------------

    强烈建议/建议进行一些基础研究、以了解采用不同方法的 PPG、SpO2和脉搏血氧计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185381/afe4404-what-do-you-mean-by-clinical-fingerprintip-pulse-oximetry/4465766 #4465766"]外周血氧饱和度(SpO2)是通常使用 脉动式血氧计 器件测量的氧饱和度水平的估计值。 它可以使用 脉动式血氧计进行计算 [/报价]

    我的意思是、我可以使用脉动式血氧计获得血氧饱和度(SpO2)、但为什么您在芯片应用中将其分频?

    示例 AFE4404 应用- 指尖脉动式血氧计、     AFE4432应用 - SPO2

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不存在除法。

    这取决于人们想要如何解释。

    指尖脉搏血氧计。 开发人员/设计人员应了解什么是脉动式血氧计、它可用于测量 SpO2。

    SpO2。 开发人员/设计人员应了解什么是 SpO2、并且可以使用脉搏血氧计通过 PPG 方法测量 SpO2。

    谢谢