This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:对于具有5V AVDD 电源的4mV/V 灵敏度称重传感器、满量程输入电压(AINP–AINN)的最大输入容量

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1230, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185373/ads1231-maximum-input-capacity-for-full-scale-input-voltage-ainp-ainn-for-4mv-v-sensitivity-load-cell-with-5v-avdd-supply

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS1230ADS127L11

我们将 ADS1231用于具有5V 激励电压的4mV/V 灵敏度负载单元接口。 对于相同的5V 电源电压、还为 ADC IC 的 AVDD 和 DVDD 提供了电源电压。

通过这种方式、我的计算如下:

到 ADC 输入的负载单元输出= 4mV/V x 5V = ±20mV

其中、根据数据表、5V 电源电压下 ADC 的 FSR 为±19.5mV。

我的问题是:ADS1231是否可以在5V 激励/AVDD 电源下支持4mV/V 灵敏度负载单元? 如果是、如何操作?

如果没有、我们如何解决此问题、以便在 ADS1231中使用4mV/V 灵敏度负载单元?

此致、

Nikhil Folane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil Folane、

    我看不到使用 ADS1231实现这一目标的方法。 如果您尝试升高或降低电源电压、VREF 电压也将进行调节、因为这是比例式的。 因此、如果您要使用4mV/V 电桥和 ADS1231、则始终会遇到此问题

    我看到的选项是使用灵敏度略小的电桥或使用不同的器件、例如 ADS1230。 在 G = 128、10SPS 和 VREF = 5V 时、ADS1230的噪声与 ADS1231大致相同。 但是、ADS1230可选择 G=64、从而提供+/-39mV 的输入范围。 与 G=128相比、噪声将略高一些、但我想在这种情况下、噪声不是很高(53nVRMS)、它将影响测量。 否则、您必须告诉我。

    如果您有其他问题、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的评论。  

    是否可以使用外部增益和衰减器电路(如仪表放大器)使用 ADS1231来感测4mV/V 负载单元信号? 这是否会影响精度或其他任何参数?

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil Folane、

    因此、您希望采用小信号、使用外部放大器缩小信号尺寸、然后使用 ADS1231将其增益(ADS1231中的放大器无法绕过)? 我认为这毫无意义

    外部放大器会给系统增加噪声、因此除非噪声低于内部增益放大器、否则会使情况更糟、而不是更好。 如果您要使用外部增益级、为什么不只使用分立式 INA 和无增益 ADC、例如 ADS127L11?

    或者、我建议的其他选项也适用于此处(例如使用 ADS1230)。 如果您为系统提供噪声目标或无噪声计数的目标数量、我们可以计算您需要实现的 RMS 或 PP 噪声。

    布莱恩