This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:断电排序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A-SP, DAC5675A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184411/dac5675a-sp-power-down-sequencing

器件型号:DAC5675A-SP
主题中讨论的其他器件: DAC5675A

您好!

我们的电子产品至少展示了4个需要上电排序的组件、包括 DAC5675A-SP。

大多数电源定序限制仅与上电序列相关、更难设计断电序列、因为我们必须考虑到不及时的电源故障。

DAC5675A-SP 上 AVDD/DVDD 之间的定序限制是否与下电序列相关?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在咨询设计团队后、他们提到 DAC5675A 不涉及电源序列问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是指无断电序列?

    AVDD 和 DVDD 仍需要同时上电(AVDD-DVDD <±0.7V)?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    AVDD 和 DVDD 电源之间有二极管。  如果超过+/-0.7V、二极管将正向偏置。  我们不认为存在任何可靠性问题(如果我们的 DAC 仅在电源上),但如果 AVDD 在 DVDD=3.3V 时下降到0V,则 AVDD 电源上的电压将大约为2.6V。  这意味着任何 AVDD~2.6V 电源电流都将通过我们的内部二极管从 DVDD 电源导通。  如果共享电源、这可能会对电路板上的其他器件产生影响。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供详细信息。 如果我很理解、如果所有电源同时关闭或发生非及时电源故障、则断电时不会出现问题。

    在我们的电子产品中、AVDD 和 DVDD 与其他器件共享、我们需要在启动时为其他电源轨制定适当的序列。

    AVDD 和 DVDD 加电的规定方式是、在建立所有其他电源轨后、它们会同时斜升。

    然后、我们将同时关闭所有电源。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    没错。 您的序列全部显示正常。

    此致、

    Jim