This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:设置 SEFI 的测试和可能性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182448/ads1278-sp-set-testing-and-likelihood-of-sefi

器件型号:ADS1278-SP

您好!

我们已选择 ADS1278-SP 用于欧空局的任务。 已对我们的装置进行辐射分析的承包商已标记了由于一组装置而产生单粒子功能中断(SEFI)的可能性。 他们参考 了一篇早期相关主题中重点介绍的论文《ADS1278-SP 耐辐射24位8通道同步采样 ADC 的辐射评估》。  他们建议进行 SEFI 测试、这显然非常昂贵且耗时。

1) 1)此设置测试是否仍然相关? 为什么 TI 网站上没有此白皮书?

2) 2) TI 是否认为一组事件或其他单个事件可能会导致 SEFI?

3) 3)如果是、SEFI 如何表现出来(进入未知状态?) 建议的恢复操作是什么(下电上电?) ?

非常感谢、

Vicki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicki、  

    您能否分享承包商提到的报告? 我怀疑它不再是在线的、因为我们已经更新了信息并在网上反映了这一点。 注意、2018年版产品文件夹中提供了该器件的"单粒子效应测试报告"。 如果他们所提到的报告较旧且数据不同、他们应放弃该报告并参阅在线提供的报告。 我还鼓励他们查看 产品文件夹技术文档部分  以了解任何其他相关信息  

    由于假期原因、我们的员工人数很少、需要等到他们返回后才能解决您的后续问题。  我建议查看现有的文件,希望它能在平均时间内解决任何进一步的问题。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    可从 IEEE 网站 https://ieeexplore.ieee.org/document/8906602上获取报告《ADS1278-SP 耐辐射24位8通道同步采样 ADC 的辐射评估》

    它来自 2019年 IEEE 辐射效应数据研讨会、作者来自 TI。

    在 TI 网站上、我无法找到此报告。 我们已经看到您突出显示的 SE参见 测试报告、谢谢。

    此致、

    Vicki