This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:GPIO0和 GPIO1用途/使用

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185332/ads122u04-gpio0-and-gpio1-purpose-use

器件型号:ADS122U04

GPIO0和 GPIO1的用途是什么? 我可以看到 GPIO2可以配置为 DRDY、但看不到 GPIO 的0或1有任何用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    通常、GPIO 引脚可用于您需要的任何用途。  例如、您可以使用它们来控制外部多路复用器或控制放大器的断电。  如果您没有有效使用这些引脚、则不必使用它们。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我希望在 ADC 中找到一个模块、该模块会 根据事件(类似于 GPIO2的 DRDY 功能)与它们进行交互。