This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:可疑的 DAC 响应

Guru**** 2794075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC39J84EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183972/dac39j84evm-dodgy-dac-response

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200ADC12DJ3200EVM

大家好、

祝大家新年快乐、希望你们做得更好。 我使用 DAC39J84EVM 进行实验、在将 DAC 连接到示波器和 ADC 以监控其响应时、即使没有信号通过 DAC 发送、我也会从 DAC 获得危险的响应。 ADC 上接收到的频谱的屏幕截图随附了该消息(示波器上观察到类似的读数)(图1)。 我还尝试从 DAC 发送以100MHz 为中心的正弦脉冲、下面附上了所用 DAC 的设置和正弦脉冲的屏幕截图(图2和3)。 此外还附上 ADC12DJ3200上收到的响应(图4和5)。 是否可以从所附的屏幕截图中确定此类响应的任何原因、或者 DAC 是否完全不好且需要更换?

感谢您的考虑并等待您的回复。

frequency response on ADC when no signal on DACDAC settingssinusoidal pulse 100 MHzfrequency response on ADC for sinusodial pulse 100 MHz sent from DACtime domain response on ADC for sinusodial pulse 100 MHz sent from DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    在多个 DAC 输出上是否会出现相同的噪声输出? 您能否像您提到的那样在示波器上发布所捕获的音调的图像? 它的噪声是否与通过 ADC12DJ3200EVM 采集的噪声一样大? 您是否以任何方式修改了 DAC EVM? 您是否知道此板是否具有干净的输出? 我想知道这是否是一个组装问题、测试另一个 DAC 输出应该有助于我们缩小可能的问题范围。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的回答。 只需按顺序回答问题。

    1)是的、 所有4个 DAC 输出上都会出现相同的噪声输出。

    2)是的、 示波器对 DAC 上生成的100MHz 正弦脉冲的捕获 与 ADC 捕获的噪声一样大

    3) 3)是的、DAC 板上进行了一些更改。 一组变化是为了获得差分输出、移除了与 DAC 的 SMA 输出相关的平衡-非平衡变压器。 在进行这组更改后 、DAC 输出良好、不会产生噪声响应。 但是、在执行第二组更改后、DAC 开始提供上述连接的噪声输出。 进行这些更改是为了使 DAC EVM 频率基准为100MHz、默认为122.8MHz。 为此、我们对 DAC39J84EVM 进行了物理修改、并将 CVHD-950-100.000放置在 Y1之外、当前为 CVHD-950-122.880。 然而、在这一变化之后、我们开始看到噪声响应。

    是否应该对硬件/软件进行任何其他随附的更改(GUI 也进行了更改)、如果没有这些更改、就会产生这种有噪声的响应?

    感谢您对此问题的帮助。 请索取有助于缩小问题范围的任何其他相关信息。  

    谢谢 、此致、

    Vaibhav Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    有趣。 感谢您澄清、初始修改后输出正常、直到交换了冷冻机振荡器、您才开始看到这种嘈杂的输出... 我将重复您在星期一所做的工作、但我认为在任何 LMK 选项卡上都没有任何软件设置会影响这一点。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Chase。 期待您的调查结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    我已经尝试了所有这些想法、无法重复。 您能否尝试我在另一个 E2E 主题中发送的配置文件和过程? 我想知道是否有一些设置已关闭。

    无论使用板载冷冻 VCXO (我的库存为122.88MHz)、还是修改电路板以使用来自信号发生器的外部100MHz、我的 DAC 输出都能保持清洁。   

    此致、Chase