This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:需要保护电灼

Guru**** 2552310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700035/ads1298r-cautery-protection-required

器件型号:ADS1298R

您好,

我们在患者监护仪产品中使用 ADS1298R。

我们收到了 ECG 数据垂直度、但当它们使用电外科设备时、数据和值将会崩溃。  

此 ADS1298R 内部是否有任何保护、或者我们是否需要实施任何滤波器以避免电外科噪声。(需要提供电灼保护)

谢谢、此致、

Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您能否稍微扩展一下"需要保护核心"这一含义? 您是否正在寻找在警告过程中过滤 ECG 数据的方法? 您能否提供有关您在该过程中遇到的哪种类型的损坏的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的答复。

    希望你们做得好。

    在手术时/在核心化过程中、我们仅使用 ADS1298R 在 ECG 波形中看到噪声。 应消除这些电外科噪声以显示正确的波形。

    请指导我们消除此噪声。

    谢谢、此致、

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vignesh、

    我希望你能度过美好的一天。

    您能否在核心化测试前后提供 ECG 波形的示波器截图?

    您是否正在使用 RLD 功能?

    您能否提供原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alexander Smith">Vignesh、您好!

    我希望你能度过美好的一天。

    您能否在核心化测试前后提供 ECG 波形的示波器截图?

    您是否正在使用 RLD 功能?

    您能否提供原理图?e2e.ti.com/.../xpstopdf-_2800_2_2900_.zip

    [/报价] Smith、您好、

    请找到我们在产品中使用的原理图。

    RLD 特性:

    我们使用了 RLD 功能。 请找到以下 ECG 配置。

        WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG1、0x86);  

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG2、0x20);        

          W_ADs1298r_reg (W_CONFIG3、0XDC);//0XDE

           WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF,  0x03);        //导联5.

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH1SET 、0x50);  

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH2SET ,0x50); //将所有通道设置为输入短路

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH3SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH4SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH5SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH6SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH7SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_CH8SET 、0x50);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSP ,0x02);  

          WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSN ,0x06);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_SENSP 、0xFF);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_SENSN ,0x02);  

          WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_FLIP ,0x00);

          Write_ads1298r_reg (W_LOFF_STATP ,0x38);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_STATN ,0x00);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_GPIO 、0x00);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_PACE 、0x00);

          WRITE_ADs1298r_reg (W_RESP 、0XF2);

           Write_ads1298r_reg (W_CONFIG4、0X22);

           WRITE_ADs1298r_reg (W_WCT1 、0XFA);

           WRITE_ADs1298r_reg (W_WCT2 、0XE3);

    抱歉、ECG 波形快照不可用、因为它是在医院手术时发生/观察到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vignesh、

    感谢您提供原理图和器件寄存器。

    由于您无法提供屏幕截图、您是否有关于电外科设备产生的噪声类型的任何信息? 如果噪声超出 ECG 频谱、则可以通过一种方法将其滤除并保持 ECG 波形。

    1) 1)您可以增大抗混叠滤波器的电容器尺寸以调整截止频率。
    2) 2)确保警告设备不会导致电源崩溃。
    3) 3)检查基准以确保其稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith、

    我将以平分的方式返回 ECG 噪声波形的屏幕截图。

    寄存器配置或电路中是否观察到任何问题。

    当发生灼热和透热过程时、在手术室中使用 ADS1298R 需要什么样的滤波器。

    要在电路中设置的最大截止频率是多少,以便在 OPion Thater 中使用。


    谢谢、此致、
    Vignesh N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    我没有看到任何问题。

    您设置滤波器截止频率的位置取决于电外科设备的噪声频率和您感兴趣的频带。

    频谱分析图通常用于确定这些频率。

    通常使用抗混叠(RC)和数字滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查找随附的视频(或使用以下链接- google drive)、在使用消声机时、这些视频会发出噪音。

    当机器与患者一起使用时、接收到一些时间导联数据。

    请指导我们过滤噪声数据的相位类型。 如果您在视频中有任何澄清、请告诉我

    drive.google.com/open

    谢谢、此致、

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    感谢您提供视频!

    这里可以进行一些操作:

    由于我看到在使用电灼探头后 ECG 波形缓慢出现、因此来自电灼探头的电压可能会使 ADC 的输入饱和。 尝试将增益降低至1、查看 ECG 波形上的方波是否仍然出现。

    由于您使用的采样率较低、因此将 RC 滤波电容器增加100至4.7nF。 这将使截止频率达到1.5kHz、这将有助于滤除噪声。

    系统级可能更难诊断、例如电源、基准或接地上出现的噪声。 我建议先尝试上述两项建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Smith、

    我们将进行修改并向您提供详细信息。

    谢谢、此致、

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vignesh、

    我还有一个问题、即警告装置是如何接地的?

    当器件运行时、我可以听到该器件的声音、这使我认为存在接地问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    正常情况下、他们将在执行灼烧程序时使用抓地垫。

    请参阅此视频以了解接地焊盘。  

    www.youtube.com/watch

    如果您发现过滤这些噪声的任何其他信息、请进行更新。

    谢谢、此致、

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    视频很棒、感谢您的链接。

    我会的。 当您对设计进行更改时、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith、

    我们尝试使用1.5KHz 截止频率。 仍然观察到同样的问题。

    请指导我们继续。

    谢谢、此致、
    Vignesh N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    不幸的是、我们将不得不继续进行调试!

    您是否尝试将 ADC 的增益降低到1以查看输出是否仍然为满量程?

    您能否探测您的电源、基准和系统接地、以查看运行期间是否存在意外噪声源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    请查找所附图片:

    电池条件1.5khz

    电源已连接_1.5khz

      更改1.5Khz 频率后、正常条件(不使用电灼)也会受到干扰、当连接电源时、会看到图像、但在电池条件下、波形看起来很完美。

    在更改频率之前,电源连接状态中没有问题

    谢谢、此致

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    这是很好的信息。

    您能否探测您的电源、基准和系统接地、以查看运行期间是否存在意外噪声源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

     希望你们做得好。

     很抱歉耽误你的答复。

    我们检查了电源连接、通常每当尝试连接电源线(2针 L 和 N)时、ECG 波形会发出噪音。  

    通常在电池条件下或连接3针电源线时,ECG 波形看起来良好。

    但是、每当使用核心外科手术时、总的 ECG 波形都会被折叠。

    请建议我们使用任何内部滤波器来减少灼热噪声问题

    谢谢、

    Vignesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vignesh、

    我很好,谢谢。 我希望您能享受您的周末。

    2针电源线未接地、这说明了您看到噪音的原因。

    我在多篇文章中建议您探测电源、基准和系统接地、以查看在操作电灼器件期间是否存在意外的噪声源。

    如果没有其他信息、我无法提供帮助。

    此时、我不认为这是 ADC 的内部滤波器问题、而是与您的电源和接地方案相关的系统级问题。