This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214随时间漂移

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703932/fdc2214-fdc2214-drift-over-time

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC2212

您好!

您说电容漂移是由电路板的温度漂移造成的。

我将电容式传感器连接到通道0、FDC2214 EVM 上的通道1没有连接任何元件。  

我预计由于温度变化、两个通道上都会出现电容漂移。

然而、随着时间的推移、CH0漂移100fF、CH1漂移5fF。

我想 CH0上的巨大漂移不是由温度变化引起的。

问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Servet、

    传感器本身可能是电容随温度漂移的主要来源。 传感器通常是大面积覆铜、其电气特性会随温度的变化而变化。 此外、电路板各层之间的间距会随温度的变化而变化。 铜的不断变化的电气特性及其与其他层的不断变化的接近度相结合、可在整个温度范围内产生显著的电容漂移。 我相信您看到的漂移仍然是由温度变化引起的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Servet、

    我几天内没有听到您的声音。 如果您有任何后续问题或其他信息需要分享、请回复、以便我们继续讨论。 否则、我将关闭此线程。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    我还有另一个严重问题。

    我开始读取 FDC2212中的值、关闭电源、等待2-3秒、然后再次打开电源、开始读取这些值。

    问题是、关断前和导通后的值非常不同、例如35047488和34297980、我正在寻找10000个值变化。

    解决这一巨大转变的问题和建议是什么?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Servet、

    当 FDC2212断电时、它会将其所有寄存器复位为默认值。 如果您已经为应用定制了任何寄存器设置、则在重新为器件加电后、您需要重写所有寄存器设置。 RCOUNT 寄存器是您发现差异的最可能原因之一。 FDC2212用于测量传感器频率的时间越长、精度就越高。  

    此致、