This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:无法锁定 ADS42JB49 EVM 上的 LMK04828

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49, LMK04828, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703245/ads42jb49-unable-to-lock-lmk04828-on-ads42jb49-evm

器件型号:ADS42JB49
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADS42JB69

您好!

我已经使用 ADS42JB49、TSW14J10和 KC705进行了设置。  

我按照 ADS42JB49用户指南安装 了 ADS42JBxx 软件。 我已加载了安装随附的配置文件 ADS42JB49_EVM_LMF421_250M.cfg。

电路板上的 LMK 锁定 LED 始终闪烁、而 PLL2锁定 LED 亮起。  

下面是 PLL1配置

我正在使用板载 VCXO。  我是否需要更新 LMK04828的任何其他参数?

谢谢、

Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    在标记为"PLL1 N Mux"的框中(在 GUI 底部)、将设置更改为"Feedback (反馈)"。 在"Holdover and Los"框中、禁用"Use Hitless Switching"。 确保跳线 JP5的引脚1-2之间安装了分流器、JP2的引脚1-2之间安装了分流器。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    感谢您的快速响应。

    我尝试了您提到的内容、但没有帮助。 当我更改 PLL1 N MUX 以反馈时、LMK 锁定 LED 将关闭。
    跳线 JP5和 JP2已正确设置。

    此致、
    Yogitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此问题有任何帮助吗? 我还不知道这一点。

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    我刚刚使用 GUI 默认配置运行了此 EVM、没有问题。 请使用随附的设置检查您的设置。 加电后和加载配置文件之前、必须按"Board Reset"。 您有哪个版本的 EVM?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS42JB49.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用与您共享的相同设置配置了 EVM、但 LMK 锁定 LED 仍在闪烁。  

    通过电路板复位、您意味着开关 SW4 (LMK 复位)? 上电后、按此复位、然后加载配置文件。

    但是、配置 EVM 并按下该 SW4后、我看不到 LED 状态有任何差异(D4打开、D1闪烁)。 我正在使用 Rev D 板。

    以下是配置设置

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    非 SW4、SW1 (ADC 复位)。 您需要复位 ADC、而不是 LMK。 加电后和加载配置文件之前按此按钮。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我在加载配置之前按下了 SW1 - ADC 复位、LED 状态仍然相同。

    谢谢、
    Yogitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    安装 R19的原因非常严重(电路板背面靠近 LMK 器件。 与 C74共用焊盘)、并且该电阻器两侧都存在10MHz。 如果 LMK 达到10MHz 并且 LED D4亮起、则 LMK 器件可能会出现问题。 如果没有这个10MHz 基准、此电路板仍将工作。 您是否需要将 VCXO 作为板载10MHz 振荡器的基准?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已检查 R19是否正确安装。 有一个100MHz 振荡 器连接到 LMK04828的 OSCINP 引脚、配置后 D4 LED 始终开启。 我们现在没有外部时钟源、因此需要参考板载振荡器。

    如何解决 LMK 的问题并使其正常工作?

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    您没有回答我关于10MHz 振荡器的问题。 该板同时具有100MHz VCXO 和10MHz 振荡器。 使用示波器时、您是否看到 R19为10MHz? 10MHz 仅用于将100MHz VCO 锁定为此10MHz。 LMK 无需正常运行。

    下面是另一个要尝试的测试;

    1.给电路板加电、按下 ADC 复位开关、然后加载名为"ADS42JB69_EVM_LMF421_250m.cfg"的配置文件。

    2.单击 LMK04828选项卡、然后单击时钟输出选项卡。

    3.取消选中"Group powerdown for CLKout 6 and 7 (CLKout 6和7的组断电)"。

    4.将 CLKout 6的 DCLK 类型更改为"LVPECL 2000mv"。 将该输出的 DCLK 分频 器更改为30。

    您现在应该看到 SMA J10上的100MHz。 如果没有、我认为您可能需要更换电路板。    

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我在 SMA J10上生成了100Mhz 时钟、并将其连接到 KC705。 通过信号抽头、我可以在 FPGA 端口上看到合适的时钟。 我将使用示波器确认时钟质量。 我 还将很快确认 R19上的10MHz 时钟。

    但是、如果在 J10上正确生成时钟、这是否意味着 LMK 工作正常?

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我在 SMA J10上生成了时钟、并将其连接到 KC705。 通过信号抽头、我观察到 FPGA 端口接收到稳定的时钟。 我将使用示波器确认时钟质量。 此外、在 R19的10MHz 时钟上、我很快将与示波器确认。

    但是、如果正确生成 SMA J10 clcok、这意味着 LMK 工作正常、ADC 和 FPGA 时钟将正常生成?

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    我认为您的 LMK 工作正常。 您的设置是否与 附件中的设置类似? 您是否在 TSW14J10和 KC705之间安装了带状电缆?  当您打开 HSDC Pro GUI 时、是否能够在 FPGA 中加载固件?  如果是、KC705上的 LED 的状态是什么?  如果固件未加载、请发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../KC705.ppt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经检查了安装在电路板背面的 R19。 我可以在电阻器两侧看到10MHz 时钟。 我已经按照您提到的步骤在 ClockOut6上生成100MHz 时钟。 我看到的是~248Mhz 时钟、而不是100。 对于我为时钟设置的任何分频器值、它始终会生成248MHz clcok。

    下面是示波器快照。

    R19两侧的时钟

    分频器设置为30的 DclockOut6

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    在 GUI 中、有一个 LMK04828选项卡。 单击此选项卡、然后将此选项卡下的每个选项卡的屏幕截图发送给我。  然后  、通过转至低级视图并单击"Save Config"、发送您正在使用的 ADC 和 LMK 的寄存器设置。  在"Low Level View"选项卡中、您是否验证您可以正确写入和读取两个器件中的寄存器?   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_file.cfgHiJim、

    请在下面找到屏幕截图

    我能够通过 GUI 验证寄存器的读取和写入。  

    谢谢、

    Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    就我所能说的、一切看起来都很好。 您可能只有一个坏板。 请参阅以下有关 EVM 更换/退货的链接。

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html