This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:DAC7716 SPI 问题

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704203/dac7716-dac7716-spi-problem

器件型号:DAC7716

您好!  

我们正在尝试从 FPGA 板生成 DAC 的 SPI 输入。

到目前为止、我们已根据时钟对波形进行了测试。 (SCLK)

SCLK 的频率为10MHz。 SPI 寄存器的地址为0100、我们要发送的数据为"111111111111"。  

发送24位后、芯片选择在一个时钟周期内变为高电平、当芯片选择变为高电平时、锁存器变为低电平。  

但我们无法看到 DAC 输出的任何输出。  

还有其他需要注意的事项吗?

当我们在 MATLAB 中绘制进入 DAC 芯片的波形时、我们可以看到设置时间为负(即数据比时钟的上升沿晚一点)

此外、我如何确保输入中满足设置和保持时间要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 数据在 SCLK 的下降沿被采样。

    请上传 SPI 波形的示波器截图吗? 您还可以尝试使用100kHz 左右的较低 SCLK、以确保不存在信号完整性问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu 先生、

    感谢你的答复。 很抱歉耽误你的时间。

    根据 DAC 芯片的数据表、数据将在上升沿更新。

    我们仍然使用负边沿进行了测试、我在下面附上了示波器屏幕截图。

    我们只提供一个地址来检查至少一个输出通道。

    此致、

    Aeishwarya Baviskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    请查看以下内容:
    在 SCLK 的下降沿期间、数据应该是稳定的
    2.检查是否尊重 t9 (CS 上升沿和 LDAC 下降沿之间的间隙)
    3.您使用的是连续时钟,看起来每次更新都使用24个时钟周期。 因此、理想情况下、t7不应出现在图中。 但是、如果没有任何工作、请仔细查看

    我认为、如果您考虑(1)和(2)、如果需要、(3)、它应该起作用。

    此外、请尝试较慢的 SCLK 以开始。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu 先生、

    现在、DAC 的波形如下所示、

    图1.

    在下降沿期间数据是稳定的

    2.芯片选择(天蓝色)和锁存器(绿色)之间的 T9是满意的。 我们使用1、8V 标度、因此根据数据表、t9最小值为30ns

    图2. 一个完整的芯片选择和锁存周期。

    图3. 仔细查看芯片选择和锁存。

    是否还有一些我缺少的东西?

    此致、

    Aeishwarya Baviskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    SPI 模式看起来正常。 但是、您要发送的寄存器地址为"0010"而不是"0100"。 这会使命令无效。 请更正并重新检查。

    如果仍有问题、请告知我。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu 先生、

    地址位实际上配置不正确。

    因此、我们更正了这些值、并尝试使用较慢的时钟。

    图1. 时钟频率为2MHz (白条用于计数)

    图2. 时钟频率为200kHz

    我们将地址输入更改为0101、以检查第一个通道是否损坏。

    遗憾的是、我们仍然看不到 DAC 输出引脚输出的任何模拟输出。

    如果我们错过了其他东西、请提供建议。

    此致、

    Aeishwarya Baviskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    我们需要查看硬件。 请上传原理图吗?

    如果您担心机密性、可以通过私人邮件将原理图发送到我的邮件 ID。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeishwarya、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahu 先生:  

    我们在代码中发现了一个错误、解决了该问题。 现在、每个端口都在工作。  

    在此过程中、您的意见非常有帮助。  

    此致、  

    Aeishwarya Baviskar