This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P24:电压标志相反

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701638/ads62p24-voltage-sign-reversed

器件型号:ADS62P24

我们使用该12位 ADC (ADS62P24)的 CMOS 模式输出、并使用其串行接口配置 ADC 以二进制补码格式生成计数数据。

多年来、我们一直在电路板上使用此 ADC、而无需更改电路板设计、也无需更改从 ADC 读取计数数据的固件。

然而、电路板的一个最近构建生成的计数数据(来自 ADC)表明到 ADC 的电压输入的符号是反向的。 例如、在之前的电路板上、ADC 的+100mV 输入产生了819个计数的计数输出。 但是、在电流板上、ADC 的+100mV 输入会产生3276 (或-819)的计数输出。   

是否有什么想法会导致符号反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们将进行更深入的了解、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的快速回复。

    我应该稍微澄清一下我的意见。  

    ADS62P24具有称为 INP 和 INM 的差分输入、它们必须在 VCM=1500mV 左右对称摆动。   这些输入的范围为 VCM-500mV 至 VCM+500mV。

    在之前的电路板上、(INP=1600mV、INM=1400mV)给出了819个计数的 ADC 计数输出。  在最近的电路板上、INP 和 INM 的相同输入 提供了3276个计数。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我对拖延答复表示歉意。

    这似乎是数据解释方式的偏移二进制/二进制补码问题。

    如果819个计数是偏移二进制数(0到满量程[4095])、则2的补码为3276、如您所述。 您能否检查一下这是否可能已在线路下方的某个位置发生变化?

    我知道您说过设计没有任何变化、但是否已验证 ADC 输入端的 INP 和 INM 信号是否符合预期(例如1600mV 和1400mV)? 设计中的其他组件可能也存在制造差异、因此我希望尽可能消除多的变量。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您的回复。 我已按照您的建议重新检查了一些内容、但仍未找到答案。

    我们将继续调查并告知您是否找到原因。

    再次感谢、

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您在并行 SPI 模式下使用此器件、SEN 引脚上的电压电平是多少? 该部件需要为 AVDD (3.3V)才能以二进制补码运行。 如果该值约为5/8 * AVDD (2.0625V)、则该器件将以直接二进制模式运行。 如果您使用串行 SPI、请检查寄存器地址0x16位 D4。 如果这为"0"、则器件将以2的比较器运行。 如果它为"1"、则该器件将以直接二进制模式运行。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    感谢您的回复。 我确定您已经找到了答案-但我记得我们使用的是串行 SPI 模式。 我们设置寄存器0x16并执行回读操作、以验证它是否正确设置为加电检查的电源。

    我们将不断寻找答案、并让您知道我们的发现。

    再次感谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    当您更改 ADD 0x16上的位 D4的设置时、输出会怎样?

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    再次感谢您的想法。  正如您所建议的那样,当 ADS62P24同时使用“标准二进制”和“二进制补码”设置时,我们绘制了输出计数与“输入电压”之间的关系图。  请注意,“输入电压”是一种上游电压,它在到达 ADS62之前经过我们的滤波器和信号调节。  所附的图是一种总体系统测试。

    图中显示了良好的线性度和“直接二进制”和“二进制补码”设置的预期行为。  这些图的数据来自几年前制造的电路板。  最近制造并具有符号反转的电路板(相同设计)在大约8月1日之前不可用。  当这块较新的电路板返回时、我将从其收集数据并生成相同的图解。  并让您知道我找到的内容。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您认为新器件存在问题、如果您向我们发送了几个器件、我们可以交换 EVM 上的器件并查看是否存在问题。 我将关闭此帖子、等待您收到新电路板。

    此致、

    Jim