我们使用该12位 ADC (ADS62P24)的 CMOS 模式输出、并使用其串行接口配置 ADC 以二进制补码格式生成计数数据。
多年来、我们一直在电路板上使用此 ADC、而无需更改电路板设计、也无需更改从 ADC 读取计数数据的固件。
然而、电路板的一个最近构建生成的计数数据(来自 ADC)表明到 ADC 的电压输入的符号是反向的。 例如、在之前的电路板上、ADC 的+100mV 输入产生了819个计数的计数输出。 但是、在电流板上、ADC 的+100mV 输入会产生3276 (或-819)的计数输出。
是否有什么想法会导致符号反转?