您好!
我一直在尝试使用 ADS1299 (6通道)、但我遇到了一些问题。 VREFP 和 VCAP 引脚上的电压似乎是错误的、我会得到一些噪声和错误的数据。
VCAP1上的电压为900mV、VREFP 上的电压仅为100mV。
这些寄存器被配置为(Python)
self.spi_writeSingleReg (REG_CONFIG3、0xE0)
self.spi_writeSingleReg (REG_CONFIG2、0xD0)
TX_Buf =[0]* self.NB_channels
对于 x 范围(0、self.nb_channels)中的 I:
TX_Buf[i]= 0x65
self.spi_writeMultipleReg (REG_CHnSET_base、TX_Buf)
我不知道如何获得适当的电压。 我已经尝试为 一些新的电容器更换电容器。