This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:修改了 DAC38J82外部触发器硬件的 TSW14J56

Guru**** 2846310 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38J82EVM, DAC38RF82, DAC38J82, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702839/dac38rf82evm-tsw14j56-with-dac38j82-external-trigger-hardware-modification

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J82EVMDAC38RF82DAC38J82ADC12DJ3200

Hungsoo/ TI 高速数据转换器团队、您好、

一段时间前、我问了一个有关连接到 TSW14J56图形发生器卡的 DAC38RF82EVM 单次触发选项的问题。  我被告知应用程序团队正在对其进行调查、有人会与我联系。   

在这个问题上有什么进展?  如果有人*确实*回答了我的初始问题,请道歉...  但 我没有收到他们的答复通知。  我本来希望在包含原始问题的论坛主题帖中添加一个答案。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    触发功能的工作方式应与 DAC38J82EVM 的工作方式相同。 这是否与使用奇数八位位组设置触发多个 EVM 相关?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    奇数八位位组设置是另一个问题、导致触发时序/信号保真度不稳定性/可重复性差。 今天、我在8位、单(实际)通道模式下使用了 DAC38RF82EVM、将 DACclk 设置为9GHz。 我们的测试模式每次都"干净"地发送、触发延迟的变化最小(从触发脉冲的下降沿(TSW14J56的 J12/'Trig OUT C'端口上的输出)和信号的前沿测得)。

    我的问题与 DAC 输出脉冲实现真正的"单次触发"类型行为有关。 Ken C 编写了有关使用 HSDC Pro GUI 的前导码模式来有效地"循环"模式文件的后半部分、以生成单个信号脉冲(在前导码"窗口"中定义)以响应用户调用的触发(使用 DAC38J82EVM)。 我不能用它:我得到模式文件的连续循环、包括在模式文件开始时定义的初始信号突发(在前导码窗口中、对于 ME 1024个样本)。

    我不确定我是否缺少其中一个 GUI (DAC 或 HSDCpro)中的设置、或者我的 DAC38RF82 EVM 的行为是否与 DAC38J82稍有不同。 很高兴知道是否可以使用38RF82实现单次 DAC 输出。

    一如既往的感谢、

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    来自我们的软件团队:

    我们在 TSW14J56revD 中不支持前导码、但我们支持单次触发生成(仅生成音调并将其发送到 DAC 一次)。 从 FPGA 到 DAC 不会连续播放音调)。 单次触发生成在 TSW14J56revB 中实现、也存在于 TSW14J56revD 中、尽管我们最近尚未对此进行测试。  您可以通过 在 DAC INI 文件中添加以下参数来尝试此操作、

     

    单次生成=1

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我在 dac .ini 文件中插入了"Single Generation=1 (单代=1)"行、它起作用了... 但仅适用于 HSDC Pro 的默认工作模式。

    我在通道 A DAC 输出上测量了模式文件的单次触发、D2/Tx CLK LED 照常闪烁。 我在 HSDC Pro GUI 中使用(默认)"发送"模式观察到了该结果。 当我在 HSDC Pro GUI 中启用触发时,D2/Tx CLK LED 停止闪烁.... 我无法测量 DAC 的任何类型的输出。 我尝试触发 DAC 通道 A 输出(无)和关闭'Trig OUT C'触发信号(工作正常、但仅捕获了触发脉冲)。

    如果软件团队在使用 HSDC Pro GUI 的触发器功能时有某种方法可以实现相同的"单代=1 "行为、那将会非常出色。 我们的理想情况是硬件触发单次触发 DAC 输出... 然后使用同一硬件触发器协调 ADC12DJ3200上的数据采集。

    这是一个良好的进展。 我们似乎几乎*在那里,但我不知道如何让一次性使用触发器。

    谢谢!
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    希望我能在明天回答这个问题。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您能回答我们固件团队的这些问题吗?

    1.      客户使用的触发模式-硬件触发、软件触发还是基于 SYSREF 的触发器?

    2.      是否可以分享客户所遵循的触发流程?

    HSDC 专业版‘路径中提供的手册“High Speed Data Converter Pro.pdf”中将介绍正确的过程

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    按偏好顺序、下面是我们针对 DAC 的真正单次触发的近端"愿望列表":
    a)硬件
    b) SYSREF (IFF 我们与 a 存在同步问题)
    c)软件

    在使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J56EVM 的触发功能时,我遵循 HSDC Pro GUI 手册中概述的过程,并在 DAC38RFxx GUI 中取消选择“连续触发”。 过去、我成功使用了 HSDC Pro 中的软触发(即"触发"按钮点击)功能、通过记录来自 TSW14J56的"Trigg out C"端口的单个触发脉冲以及我们在 DAC 输出端口上加载(但循环)的模式文件~ 120ns 来验证。 当我将"Single Generation =1"行放入 DAC .ini 文件中时、我不会观察到 DAC 输出中的任何内容... 但触发脉冲仍会记录在示波器上。

    希望这些信息能帮助您的固件团队解决问题。

    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    他们发现固件存在问题、但由于许多其他优先事项、 这可能需要一两周 时间才能解决 此问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    固件团队为我提供了一个新的 RBF 文件供您尝试。 您还必须替换 HSDC Pro 目录中的 lookup.csv 文件。 两个文件均可从以下链接下载。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jim

     txn.box.com/.../c4u3exb028m9c3ss1kytdrk078441gat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试了您发送的.RBF (固件)文件和.CSV (查找)文件,并在 DAC 的输出(通道 A)上观察到了*什么内容*……  但不是我所期望/想要的。  下面是我观察到的内容的摘要:

    a) 短毛刺脉冲(~30ns)、在触发脉冲的前缘之后大约出现~ 290ns。   触发到毛刺脉冲延迟在单独的 HSDC Pro 用户会话之间稍有不同、但在给定的 HSDC Pro 会话中、可重复性非常高。  干扰看起来像是随机的垃圾。

    b) 触发后~ 14us 的较长输出脉冲、也与加载图形文件编码的预期信号脉冲不太相似。  该 "一致但错误"输出脉冲的持续时间与预期信号脉冲的持续 时间相匹配、但触发脉冲延迟的可变性要比我观察到的毛刺脉冲高得多。

    我恢复到原始查找.csv 文件、但仍然观察到相同的行为。  我将内容回滚到原始配置(在 DAC38RF8x_LMF_811.ini 文件中保持"SingleGeneration=1"行)、并通过单击 HSDC Pro GUI 中的"Send"按钮观察到预期/所需的"单次触发"行为。  和以前一样、尝试在这个原始配置中使用触发器只会生成一个触发脉冲、但是没有 DAC 输出。

    我感谢固件团队为实现此功能所做的努力、以及您的患者对此关键问题的帮助。  请告诉我他们何时有要尝试的更新.RBF 和/或.CSV 文件、我将对它们进行测试。   

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    来自固件团队的这一信息:

     您使用的 Targ 是 DAC38RF82的811模式、DAC 采样率设置为9GSPS、对吧?

     

     ‘未更新 INI 文件中的“接口名称”并将其共享。 此帖子附有此帖子。

     

    ‘INI 文件未更新,我们无法确定是否下载了正确的固件,除非通过“Instrument Options->Download Firmware”(工具选项->下载固件)完成此操作。

    我们能否澄清客户下载新固件所遵循的步骤

     

    要遵循的正确步骤:

     

    • ·        复制.RBF 文件‘TSW14J56REVD_TRIG_SINGLEGEN’并将其置于 HSDC Pro 的以下安装位置路径中

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware

    • ·        复制.csv 文件‘TSW14J56revD_IID_Lookup’并替换为 HSDC Pro 以下路径中的现有文件

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD 详细信息

    • ·        复制 INI 文件‘DAC38RF8x_LMF_811_Singlegen’并将其放置在 HSDC Pro 的以下路径中

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\DAC 文件

    • ·        在 HSDC Pro GUI 中断开并连接到主板、新的 ini 文件将在 INI 文件下拉列表中可用。

    设置 DAC 采样率并为所有测试选择新的 INI

     

    请与我们分享 DAC 输出的屏幕截图。 我们还能获得在 HSDC Pro 中加载的模式文件(输出脉冲)吗? 这将有助于进一步调试。"

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x_5F00_LMF_5F00_811_5F00_Singlegen.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我将在通过电子邮件进行交谈时关闭此帖子。

    此致、

    Jim