This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:触发选项

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12J4000EVM, ADC12J4000, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700767/tsw14j57evm-trigger-option

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000EVMADC12J4000LMK04828

 在将 TSW14J57EVM 连接到 ADC12J4000EVM 时是否可以使用外部触发器? 此功能是否已实现?

一些其他论坛文章似乎表明、固件在较新的 TSW14J57EVM (https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/620008?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSW14J57EVM%20trigger)上不具有外部触发器支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    您能否检查 TSW14J57EVM 的版本?
    最新版本的高速数据转换器专业版(v4.90)中包含的固件应支持 TSW14J57EVM Rev. E 板的触发功能。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我有 TSW14J57EVM 的修订版 E。 根据"关于"屏幕、看起来我正在运行固件版本0.6。  

    遗憾的是、"Data Capture Options"菜单下的"Trigger Options"菜单项已禁用。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    您使用哪种 ADC12J4000工作模式? 您从高速数据转换器专业版中选择了什么 ADC/模式?
    我可能需要向您发送一个修改后的.ini 文件、以便使用此新固件为该模式启用触发功能。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我使用的是 ADC12J4000_BYPASS 模式。

    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    请尝试此新的.ini 文件。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/0572.ADC12DJ4000_5F00_Bypass_5F00_trig.ini

    下载并复制到以下目录位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    完成此操作后、启动 High Speed Data Converter Pro。 配置 ADC EVM 后、选择此文件作为 ADC/模式"ADC12J4000_Bype_TRIG"。 下载固件并按照正常方式设置 ADC 输出采样率。

    应启用菜单中的触发器选项、并且触发器应起作用。 请注意、用于捕获的固件仅使用内部 FPGA 存储器、因此捕获深度限制为约512K 个样本。

    请告诉我这是否可行、或者您是否有任何问题。 我没有 Rev E 板可供我使用、因此尚未验证这一精确组合。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对测试此问题的延迟表示歉意。 该文件似乎可以正常工作、但我还有一些其他问题。

    1.是否有任何有关各种参数.ini 文件功能的文档,例如:

    触发输入极性选择= 1
    触发输出默认状态= 0
    触发输出脉宽= 40
    基于 Sysref 的主从触发器= 0
    捕获触发器 SMA = 1

    具体而言、"基于 Sysref 的主从触发器"有什么作用?

    2.根据此.ini 文件,系统在 JESD204B 子类1中运行。 但是、在探测从 LMK04828传输到 ADC12J4000EVM 板上 ADC 的 SYSREF 信号时、此信号似乎已禁用。 如果没有该信号、如何实现子类1同步?

    是否可以从系统获取 SYSREF 或 LMFC 信号、以便在捕获周期开始时精确同步外部硬件?

    4.原始 ADC12J4000_BYPASS.ini 文件的通道速率(在 HSDC Pro 中)为10G (4G 采样速率)。 使用 ADC12J4000_BYPASS_trig.ini 文件将通道速率更改为8G。 为什么会有所不同? 此外、由于我在两种情况下都在"ADC12J4000EVM GUI A"中使用了相同的设置、因此两种情况下 ADC 通道速率是否都相同?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    随附的《INI 文件指南 》对每个与触发器相关的参数进行了说明。

      

     

    2.      根据此.ini 文件,系统在 JESD204B 子类1中运行。 但是、在探测从 LMK04828传输 ADC12J4000EVM 板上 ADC 的 SYSREF 信号时、此信号似乎已禁用。 如果没有该信号、如何实现子类1同步?

     

    ADC 可以在没有 SYSREF 的情况下运行、但输出将没有确定性延迟。

     

    是否      可以从系统获取 SYSREF 或 LMFC 信号、以便在捕获周期开始时精确同步外部硬件?

     

    基于 SYSREF 的触发功能可使 ADC 采集和外部硬件与 SYSREF 对齐的触发器保持一致。 它有两种模式:基于 SYSREF 的主器件触发和基于 SYSREF 的从器件触发。 有关更多详细信息,请参阅 INI 文件指南。 但 J57revE 固件还不支持此功能。

     

    4.      原始  ADC12J4000_BYPASS.ini文件的通道速率(在 HSDC Pro 中)为10G (4G 采样速率)。 使用  ADC12J4000_BYPASS_trig.ini文件将通道速率更改为8G。 为什么会有所不同? 此外、由于我 在两种情况下都在"ADC12J4000EVM GUI A"中使用了相同的设置、因此两种情况下 ADC 通道速率是否都相同?

     

    通道速率调整因子=0.8’参数被添加到 ADC12J4000_Bypass_trig.ini 文件中,而不是原始 INI 文件中,这会导致 HSDC Pro 中显示的通道速率计算差异。 为了计算旁路模式通道速率、需要添加此参数、以计算发送的有效位数、不包括尾位

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J57-ADC-INI-File-Guide.doc