This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:性能模式寄存器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703011/ads54j69-performance-mode-registers

器件型号:ADS54J69

在 ADS54J69数据表中、寄存器39h、3Ah 和56h 的位字段标记为"perf_mode"、但字段说明表实际上并未描述这些 perf_mode 位的作用。 此外、建议的器件初始化序列的步骤3名为"性能模式"、但仅说明将20h 写入地址59h。 有人能否对 PERF_MODE 位值提供一些说明或指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、
    我已将您的问题发送给使用此器件的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    写入这些位 将增加模拟输入缓冲器的电流。

    在主页80h 和地址39h、3Ah 和56h 中、我们需要写入:

    1. 地址39h->data0xC0

    2. 地址3Ah->data0x40

    3. 地址56h->data0x08 ->这意味着我们需要写入数据表中指定的位<3>而不是位<2>。 我们将在即将更新的数据表中更正此错误。

    此致、

    Jim