This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:从不同角度工作。

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703941/tsw1400evm-working-in-different-perspective

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809EVMAFE5809

您好!

我对 TSW1400EVM 和 AFE5809EVM 有一些疑问,我正在尝试使用 AFE5809评估模块收集我的声纳等设备的数据,

- AFE5809EVM 确实需要与 TSW1400EVM 配合使用吗?

另一方面、我能否在不同的 FPGA 中连接 AFE5808EVM 以避免使用 TSW1400EVM?

我阅读了这两个芯片的整个数据表、我无法找到与我的疑问相关的任何信息、请您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、
    我们已收到您的问题、并已将其转交给熟悉这些器件的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    请参阅以下链接获取响应。

    e2e.ti.com/.../702800

    e2e.ti.com/.../701981
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉让我的双人出现,但我在手中的任何文件中都找不到折返问题:

    -我能否通过 AFE5809EVM 将所有数据传输到 MATLAB 以通过 USB 处理数据?
    一直使用 DE AFE5809EVM GUI 正确进行配置。


    所有这一切都是因为我在声纳工作、而我在一个用作接收器的8x8超声波阵列中工作。

    此致

    Mateo Recalde
    天主教世界
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    我不确定我是否关注您的问题。

    您想通过 USB 配置器件还是通过 AFE5809EVM 的 USB 读取 ADC 数据?
    前者是可行的。 后者不是。 对于后者、您将需要一个 FPGA 数据采集卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Preveen:

    我需要通过 EVM 将数据传输到 PC 以在 MATLAB 中使用该信息、但我无法在 EVM 中找到该信息可用的外设。

    我认为所有这些数据都可以通过 USB 传输、或者我必须使用 FPGA、例如 Saturn Spartan 6 LX16模块来接收这些数据、然后发送到我的 PC、在这种情况下、是否可以这样做? EVM 中的外设可以实现这一目的吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    可以通过 LVDS 串行接口从 AFE5809 EVM 读取 ADC 通道数据。
    您将无法通过 USB 直接从 EVM 传输 ADC 数据。

    您将需要 FPGA 板(您可以为此使用 TSW1400板。)
    但如果您想使用不同的 FPGA 板、则应该具有与 P10 (Samtec QTH)连接器兼容的接口。

    有关更多详细信息、请参阅 AFE5809EVM 用户指南。