This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:数据表中缺少滤波器系数

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADC12J2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697787/ads54j60-missing-filter-coefficient-in-datasheets

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADC12J2700

你好。  我们正在设计中从 ADC12J2700迁移到 ADS54J60。  但是、与 ADC12J2700的数据表不同、ADS54J60数据表中缺少滤波系数详细信息。   

请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Layne
    我们已收到您的问题。 ADS54J60专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne、

    您关注的是哪种特定滤波器? 数据表 显示 了滤波器响应。 供参考、这些滤波器是线性相位 FIR 结构。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我期待的是 adc12j2700的第40页中所示的表格。 该表的标题如下所示:

    表9. 滤波器系数详细信息

    滤波器系数集(滤波器的抽取因子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne、

    我会向设计团队申请、但不确定是否 提供。 我是否可以询问您计划如何处理此信息?

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我们将使用它来验证内部滤波器产生的失真。  很多时候、它不清楚我们为什么会看到失真。  由于没有滤波器是完美的、了解滤波器的系数将有助于我们排除一个变量。  我们要做的是使用 Matlab 获取原始捕获并应用滤波器系数。  如果我们看到的失真类似、那么我们知道它来自您的滤波器、而不是像功率那样的其他东西。

    我希望您能为我提供这些系数。  每当我们使用器件时、了解其性能总是很好的。  如果它是黑盒、那么它对我们没有任何用处、因为任何意外结果都将归咎于该器件。

    感谢您在这方面的帮助。

    Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    在与同事交谈后、我的使用不正确。 我们不会将其用于验证、但我们计划在 ADC 内的下采样器之后移动校准。 这就是我们需要系数的原因。

    Layne
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne、

    什么是失真? 是谐波失真还是相位失真?

    FIR 滤波器通常使用线性的移位、乘法和加法运算。

    因此它不会产生谐波失真(即,如果在其输入端应用频率‘f’,则永远不会在其输出端得到频率‘2f’、‘3f’)。

    ADS54J60中的 FIR 滤波器使用线性相位结构。 这意味着它不会使输出相位失真。

     

    我将与团队核实我们是否可以提供系数。 他特别感兴趣的滤波器(2倍抽取或4倍抽取)是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    如前所述、我们不会将其用于验证、而是在 ADC 内的下采样器之后使用它们进行校准。 这就是我们需要系数的原因。 如果不知道滤波器系数是多少、我们就无法通过数学方法校准信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    有关这些系数的新闻吗?

    谢谢

    Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim

    您的设计团队是否曾就我的问题与您联系?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../coeff.docxLayne、

    附件是我收到的最新版本。 这是否适合您的应用?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    这将效率低下、因为每个卡都需要校准。 没有卡与一批 ADC 相似、只是一批 ADC 的运行可能与另一批 ADC 稍有不同(尤其是滤波)。 正如我所看到的,得到这个答案需要一个月的时间...您认为每个板的 p 文件需要多长时间?

    这款芯片与未记录滤波器系数的 ADC12J2700产品线有何不同?