This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 输入-1V 至1V 可配置为0V 至2V 输入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701951/adc-input--1v-to-1v-can-be-configured-to-0v-to-2v-input

主题中讨论的其他器件:ADS6142

您好,

在我们的应用中,ADC 的输入为0V 至2V 脉冲,而不是-1V 至1V 脉冲。 可使用支持2Vp-p 的 ADC 器件? 通过使用 ADC 的 VCM 引脚、是否有可能或者我们必须选择支持输入4Vp-p 的 ADC PL 建议。

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    您可以提供器件型号吗? 如果您可以告诉我们您在项目中使用的是哪个 ADC、我们很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢你的答复。 我们在旧设计中使用了 ADS6142、该器件用于 -1V 至1V 的输入信号范围。 现在的要求是输入信号范围0至2V。 现在、我们可以转到任何其他新部件。 毫无疑问、任何支持2Vp-p 输入范围的 ADC 都可用于0至2V 输入范围应用。

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Keshava、

    我对您的理解是否正确? 您的应用的输入信号要求已从-1V 至1V 摆幅(2Vpp)更改为0至2V 摆幅、您想知道 ADS6142是否仍支持此功能? 是的、它应该起作用。 器件的最大差分电压为2Vpp、您的新输入范围仍然满足此参数以及器件的动态范围。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    感谢你的答复。 是的、您说的是正确的。 您能不能建议使用 ADC 的输入电路来获得0至2V 的输入信号范围。

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Keshava、

    您将需要一个用于输入级的放大器。 请向高速放大器团队发布器件和电路建议。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yousuf、

    感谢你的答复。  使用变压器是不可能的吗?

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keshava、

    数据表显示2Vpp 是建议的工作范围、但实际上是最大 Vpp。 因此、在输入级有一个放大 器、在信号振幅达到 ADC 之前对其进行调节将是理想情况。

    优素福