This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3242:模拟输入电路、跟踪窗口、CLKP/CLKN 极性、图135。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3242, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703531/adc3242-analog-input-circuit-tracking-window-clkp-clkn-polarity-figure-135

器件型号:ADC3242
主题中讨论的其他器件: THS4541

尊敬的 TI 支持:  

请您帮助解决有关 ADC3242的一些基本问题?  

1.您能否提供等效的模拟输入电路?  

2.您能否确认采集点(采样开关打开)是否由 CLKP/CLKM 的负边沿(当然还有 Ta)确定? 我希望它位于正边。  

3.您能否确认跟踪窗口在 CLKP/CLKM 的正边沿打开?  

最后、在图135中、假设 CLKINP =引脚 CLKP、CLKINM =引脚 CLKM 和 Ta = TA 是安全的吗? 不是很挑剔… 只需确保没有我遗漏的细微之处。  

谢谢、  

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我们已收到您的问题、并已将其转交给熟悉 ADC3242的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Clay。 我感谢您的重定向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC3242.docxJason、

    请参阅附件以获得问题的答案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的反馈。 由于下面的波形在两个相邻样本之间产生最大的差异、我们仍然有点困惑-我们可以调整采样相位与传入信号。 我唯一要问的是您对时钟下降沿输入信号(黄色)的小凸点(蓝色)的看法。 看起来像是打开样本窗口。 您是否会说其他的话? 我们使用的是 TI 的 THS4541差动放大器、ADC 之前有50欧姆40MHz 滤波器。 我知道这不是"足够"的信息。 但是、我只是在寻找您的意见。  

    除此意见外、感谢您的帮助。 当我听到回声时、我会将其标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    毛刺脉冲在两个沿(采样开关的打开和关闭)被发送回驱动电路、但是当采样开关打开时(即下降沿)、通常会看到更大的毛刺脉冲。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 我非常欣赏双人支票。