This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:线性误差

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704143/ads1274-linearity-error

器件型号:ADS1274

我想知道是否有与 INL 误差相关的总体分布图可用于该器件。 我还想接收线性误差图与最坏情况下输入电平的关系、如图中数据表所示。 41.

此致

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maurizio、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    最小和最大规格可通过对一系列器件进行特性描述或在最终测试时进行筛选来保证。 无论采用哪种方法、最小/最大限值通常都设置为平均值的+/- 5或6 sigma。 遗憾的是、如果没有达成保密协议、我们无法通过公共论坛或直接与客户共享其他特征数据和图解。

    INL 是在所有可能的配置下描述的一个棘手的规格。 它可以通过扫描时钟频率、输入振幅、电源电压等进行测量变化 在图40 - 46所示的 INL 和 THD 图之间、您应该了解哪些系统参数对 ADS1274的线性性能影响最大。

    很抱歉、我在这里没有更多帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    非常感谢您的回答! 正如您所说、是否可以在 MCI、我工作的大学和 TI 之间建立 NDA? 由于我们目前正在设计高精度电子产品、因此它确实有助于我们获得一些支持。
    提前感谢您
    Maurizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    很抱歉、但这不是我可以帮助的。 我相信您必须咨询当地的 TI 代表、他们必须向我们的法律团队证明 NDA 是合理的。

    如果您对该器件有其他疑问、我很乐意为您提供帮助。

    此致、