This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14X250EVM:EXTREF 信号

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703979/adc14x250evm-extref-signal

器件型号:ADC14X250EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我正在尝试向 ADC14X250EVM 上的 LMK04828提供 EXTREF 信号。

我可以使用的时钟参考信号是振幅为300mV 的125MHz 交流耦合差分信号、我能否在 EVM 板中进行任何修改以使其与此类 EXTREF 信号兼容?

谢谢你

Lizon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EXTREF 用于使用 LMK 的 PLL1锁定板载 VCXO。 LMK 被编程为10MHz 的常用输入。
    您可以馈入另一个频率、但必须相应地更改 LMK 中的 PLL1设置。
    是否必须修改 EVM 取决于信号路径(对于 EXTREF)中可支持125MHz 的组件。 查看原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个问题:

    1、我在 PLL1中进行了哪些更改?

    2.我已经在电路中进行了更改。

    我首先使用 TSW2170作为 EXTREF 信号、并在 ADC14X250EVM GUI 中为 LMK04828选择了配置1、系统工作正常。 LMK04828的输出在 TSW2170信号之后均为70MHz。

    我跟随该信号、并意识到 TSW2170的2Vp-p 信号使用电阻分压 器降至640mV 信号、因为我输入的信号仅为300mVp-p、我尝试将该电阻分压器取出。 从下面包含的导管中、我移除了具有0欧姆电阻器的 R34、并测试了 LMK04828的输出。 然后我移除了 R36、然后移除了 R35 - 这些情形都不起作用。 LMK04828没有任何输出。 我放回 R35、因为我相信这是端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了 ADC14X250EVM 原理图(第3页)、未看到安装的板载 VCXO。 EVM 的默认时钟选项是外部时钟源。 您是否已查看用户指南(SLAU5625)的第5节? 中介绍了替代时钟选项和所需的更改。 如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我正在通过 EXTREF 提供外部时钟、而不是尝试使用板载 VCXO。 我已经做了第5节中建议的所有更改。 我已让系统使用 TSW2170 EVM 作为时钟、该时钟可产生2.4V (0-pk)模拟时钟信号。

    我所面临的问题是:TSW2170不是我可以用于系统的时钟源、而是我所限制的时钟源、它是 LVDS 时钟源、在差分信号的每通道上产生大约300mV 的交流摆幅。 EXTREF 输入是一个单端输入并且具有衰减(可针对与 TSW2170相似的源)。 我已移除衰减电阻器并将差分信号的其中一个通道连接到 EXTREF 信号-我在执行此操作时无法使 LMK04828正常工作(它不会输出 SYSREF 和 ADC 时钟输出上的任何内容)。

    那么、我的问题是:如何使安装在 ADC14X250EVM 板上的 LMK04828能够在每个差分信号振幅为300mV (或差分振幅为600mV)的情况下工作? 我需要对信号做什么处理和/或在电路板上做什么才能使其正常工作? 我还参考了 LMK04828数据表、它应该能够读取0.125V 范围内的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lizon 您好、

    Satish 将不在办公室、因此我可以提供帮助。 ADC14X250EVM 的问题在于、您尝试提供的外部时钟仅为单端时钟、并且仅连接您拥有的 LVDS 驱动器的一个桥臂、您就会失去一半的摆幅、该摆幅已从300mV 峰值到150mV 峰值。

    为了保持摆幅、我建议您连接具有1:1平衡-非平衡变压器的 LVDS 时钟驱动器、以将差分转换为单端。 您可以保持进入 LMK04828的摆幅。 不同的平衡-非平衡变压器供应商提供的许多 EVM 可为您的连接销售 SMA 输入/输出平衡-非平衡变压器 EVM。

    对于 LMK04828输入、将其设置为单端配置、以便接受低至0.25Vp 的输入摆幅。

    我认为这是我们在数据转换器领域的团队可以为您提供帮助的方面。 如果您需要更高级的帮助、我建议您在时钟论坛中发布一篇专门介绍 LMK04828主题的文章。 时钟电路专家将能够比我们更好地提供帮助。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,
    我将尝试使用平衡-非平衡变压器的解决方案。 如果这不起作用、我将在计时论坛中发起新请求。
    非常感谢你的帮助。