This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:ADS114S06B 校准

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704158/ads114s06b-ads114s06b-calibration

器件型号:ADS114S06B

您好、支持团队、

我对 ADS114S06B 的偏移和增益校准有疑问。

校准 ADS114S06B 时、必须确定哪些命令以及顺序?

此致、

W. Fink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 W. Fink:

    欢迎来到 E2E 论坛!  偏移校准应始终在增益校准之前完成。  ADS114S06B 偏移校准可通过两种不同的方法来完成。  第一种方法使用 SFOCAL 命令(自偏移校准)、这是为了消除 ADS114S06B 固有的偏移。  最好在器件上电后发出此命令(除非您使用 SYOCAL、系统偏移校准)。  第二个偏移校准是 SYOCAL、它考虑了可能引入偏移的任何传感器、运算放大器或其他因素。  在这种情况下、您需要将输入设置为"0"、然后发出 SYOCAL 命令。  

    可能无需进行增益校准。 器件经过修整、以使增益误差的电气特性保持为器件指定的值。 如果这对应用来说足够好、则无需对 ADS114S06B 进行增益校准。  但是、如果您希望为 ADS114S06B 发出增益校准(SYGCAL 命令)、则需要在外部向模拟输入施加满量程电压、然后发出命令。

    该器件校准命令仅校准 ADS114S06B、未特别考虑任何传感器误差。  如果您使用的是桥式传感器、RTD、热敏电阻等、则可能需要跳过器件校准命令并将传感器包括在校准中。  在这种情况下、您需要在连接时对传感器进行至少2点校准、以确定偏移和增益并相应地调整输出代码。  此校准方法在固件/软件中完成。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    我想具体说明我的问题:是否必须在 START 命令之后发送 SFOCAL 命令、然后等待 DRDY 输出变为低电平? 转换数据是否有效?

    在连续转换模式下进行转换后校准的结果是什么? 我可以随时发送 SFOCAL 命令、还是首先重新启动转换、然后再发送 SFOCAL 命令?

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    让我先从第二个问题开始。 除非 ADS114S06B 处于转换状态、否则不会对校准命令执行操作。 查看数据表第42页的图67。 运行流程图显示了器件的各种状态。 如果在待机或断电模式下发出校准命令、则不会识别该命令、因为该命令要求器件进行转换。 另一种表示该状态的方法是、器件在休眠时无法校准、因为它必须主动转换以收集校准信息。

    如果 START 引脚为高电平、则 ADC 将进行转换、并且可以随时发送 SFOCAL。

    如果 START 引脚保持低电平并且器件当前处于待机模式、则必须首先发出 START 命令(以从待机模式切换到转换模式)、然后发出 SFOCAL 命令。 只要 ADC 没有在 START 命令之后完成转换、就可以发出 SFOCAL 命令。 另一种说法是、如果器件处于转换的激活状态、则可以发出 SFOCAL。

    只要 ADS114S06B 已经开始一个转换或者正在转换过程中、就可以发出 SFOCAL、并且通过中断电流转换来进行校准。 当 DRDY 从高电平转换为低电平时、这是校准已完成的信号、新的"正常"转换已启动、且数据对配置的输入有效。

    此致、
    Bob B