This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:汽车器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8551-Q1, DAC6551-Q1, OPA192-Q1, OPA703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704125/dac7760-automotive-device

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: DAC8551-Q1DAC6551-Q1OPA192-Q1OPA703

你(们)好

我正在寻找与 DAC7760类似的汽车器件。 我们的客户需要10~16位和+/-5V 输出电压范围 DAC。

您是否有任何器件可以输出+/-5V 输出? 和 Q1器件。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    没有 DAC7760等集成式输出电压/输出电流器件符合汽车标准。 我建议使用符合汽车标准的电压输出 DAC 和运算放大器来创建此+/- 5V 双极电压范围。 我在下面链接了一个 TI 设计、其中详细描述了如何设计单极 DAC 输出的双极电压输出。 您可以首先将 DAC8551-Q1 (16位)或 DAC6551-Q1 (12位)视为该电路中的 DAC。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢!  我为汽车器件选择了 OPA192-Q1、而不是 OPA703。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    抱歉、我忘记在上一篇文章中提到的 TI 参考设计中添加链接。 我已将其链接到这里。

    http://www.ti.com/tool/TIPD125

    谢谢、

    Garrett