This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:计算机接口

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ2700, ADC12DJ2700EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702191/adc12d1800rfrb-interface-to-computer

器件型号:ADC12D1800RFRB

尊敬的所有人:

我需要能够以至少1 GS/s 的速率对射频信号进行数字化、处理样本(在 FPGA 或 CPU 中)、并以至少1 Gb/s 的速率将结果流式传输到计算机

使用此板的计算机是否可以实现1 Gb/s 的传输速率?

www.ti.com/.../adc12d1800rfrb

我注意到该电路板 仅具有 USB 2.0接口、 这大概意味着最大传输速率将为0.48Gb/s

是否可以改为使用 USB 3.0接口修改此电路板? 还是另一个高速率接口?

是否有可实现1 Gb/s 计算机传输速率的替代电路板?

希望有人能帮忙。

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    我们将进行更深入的了解、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Matthew
    该板不支持所需的 PC 传输速率。
    我们的 ADC 评估工具主要旨在让客户在继续进行产品设计之前、确认性能和功能是否满足其要求。 这些工具通常使用块捕获和传输方法、并且未配置为将数据流传输到 PC。 如果块捕获/传输方法很有用、我将与同事一起查看我们是否有任何其他使用此方法的具有类似数据吞吐量的工具。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim:

    感谢你的答复。 如果有另一个板具有 USB 3.0或3.1等高速率接口、那么我大概可以使用自己的硬件规格重新配置 FPGA (并编写自己的软件以连接到 FPGA)来实现我的目标? 如果没有具有高速接口的电路板、那么我想我需要设计自己的电路板-考虑一下哪种情况、让 TI 电路板设计与之配合使用将是一个很好的起点、这是否公开提供?

    在其他地方、除非我错了、否则我记得看到一些 ADC 评估板没有板载 FPGA 或 CPU、大概我可以将这些板连接到另一个板上有 FPGA?

    非常感谢您就如何最好地实现目标提供进一步的建议。

    祝你一切顺利、

    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    我同意使用我们的 ADC EVM 之一和 FPGA 开发板可能是满足您需求的更好解决方案。

    ADC12DJ3200是一款12位 ADC、在单输入模式下可在高达6.4GSPS 的速率下工作、在双输入模式下可在高达3.2GSPS 的速率下工作。 ADC12DJ2700也是速度较慢的版本。

    ADC12DJ3200EVM 或 ADC12DJ2700EVM 可与 Xilinx KCU105 FPGA 开发板配合使用。

    https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/kcu105.html

    ADC12DJ3200EVM 还可与 Intel Arria 10 GX FPGA 开发套件配合使用。

    https://www.altera.com/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-a10-gx-fpga.html

    ADC12DJ3200软件部分提供了这些组合的示例固件解决方案、网址为 :http://www.ti.com/tool/ADC12DJ3200EVM#technicaldocuments

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的详细回答。 使用此类开发套件确实是我计划的方式。

    祝你一切顺利、

    Matthew