This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:EVM:电流消耗过大

Guru**** 2502665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704310/dac8820-evm-excessive-current-draw

器件型号:DAC8820

DAC 8820 EVM 从正电源轨汲取的电流超过100mA 是否正常? U2、基准缓冲器的运行温度似乎很高。

(此外、在 SLAU190A 中、您可能还需要为电路板提供 VA 和 VA。 您只提到 Vdd)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的查询。 正如您提到的、EVM 消耗的电流超过100mA、并且基准缓冲器运行过热、看起来有些连接可能已发生错误和/或一些器件可能已损坏。

    我将在 EVM 用户指南注释上做一个注释。 感谢您的了解。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师