This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:处于断电(PD)模式时的 AVDD 和 DVDD 要求

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704332/tlv5614-avdd-and-dvdd-requirement-when-in-power-down-pd

器件型号:TLV5614
TLV5614数据表的表5规定、AVDD 和 DVDD 之间的间距不能超过+/- 2.8V。 当 PD 保持低电平时、这是否保持为真?
在特定应用中、AVDD (5V)的定序早于 DVDD (3V3)、并且两个电源轨之间可能会无限地存在5.25V 的差异。 PD 连接到 DVDD (3V3)。
数据表未指定定序要求、或 PD 处于低电平时的注意事项、您能否澄清上述实现是否满足器件要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 由于绝对最大额定值指定 AVDD 和 DVDD 不能相差+/-2.8V、因此这也适用于电源斜升期间。 但是、我无法理解您对 PD 的引用。

    由于 PD 是数字信号、因此不会对电源产生任何影响。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师