工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Chris:
还有几个有关 ADS1282的问题。
在 不降低 LSB 精度的情况下、可以将串联电阻器的最大值与 Ch1和 Ch2正输入(AINP1和 AINP2)及其-ve 输入(AINN1和 AINN2)接地条件串联在一起的最大值是多少?
2. ADS1282是否存在增益1不精确问题?
我的观察结果是:
在 PGA 增益1中、CH1和 CH2给出的值错误、输入为550mV 时为`340mV、PGA 增益= 1。 其中 、两个 PGA 增益= 8的通道的增益为`4.4、这是正确的。 我对这两个通道进行了测试、以查看 CH1是否存在任何问题。 但两个通道在 PGA 增益8下提供正确的读数、在 PGA 增益1下提供错误的读数。 为什么?
2.当我通过10K 电阻器将模拟输入馈送到 CH1和 CH2时、其两端会出现明显的压降。 两个通道的-ve 输入均接地。 数据表显示共模中的100Mohm 阻抗。 但我没有得到它。 如果我 通过10K 串联电阻器馈电-1.038V、我会看到 Ch1为-0.970V、CH2为-0.984V。 该压降随输入电压的增大而增大。 为什么?
请立即作出答复。
此致、
Pradeep。