This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1282:具有 TMS320C6701的 ADS1282

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703694/ccs-ads1282-ads1282-with-tms320c6701

器件型号:ADS1282

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Chris:  


还有几个有关 ADS1282的问题。  

在 不降低 LSB 精度的情况下、可以将串联电阻器的最大值与 Ch1和 Ch2正输入(AINP1和 AINP2)及其-ve 输入(AINN1和 AINN2)接地条件串联在一起的最大值是多少?  

2. ADS1282是否存在增益1不精确问题?  

我的观察结果是:  

在 PGA 增益1中、CH1和 CH2给出的值错误、输入为550mV 时为`340mV、PGA 增益= 1。 其中 、两个 PGA 增益= 8的通道的增益为`4.4、这是正确的。  我对这两个通道进行了测试、以查看 CH1是否存在任何问题。  但两个通道在 PGA 增益8下提供正确的读数、在 PGA 增益1下提供错误的读数。  为什么?

2.当我通过10K 电阻器将模拟输入馈送到 CH1和 CH2时、其两端会出现明显的压降。 两个通道的-ve 输入均接地。  数据表显示共模中的100Mohm 阻抗。  但我没有得到它。  如果我 通过10K 串联电阻器馈电-1.038V、我会看到 Ch1为-0.970V、CH2为-0.984V。  该压降随输入电压的增大而增大。  为什么?


请立即作出答复。  

此致、  
Pradeep。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    1. 我建议将输入电容器减少到几 kOms。 根据电路中的其他内容、您可能会看到较大的 RC 稳定时间。 此外、在10千欧时、您可能会在 ADC 的结果中看到电阻器的热噪声;不过、您的问题似乎与增益误差更相关、而不是噪声问题。
    2. 我不知道 PGA 增益为1的任何问题。

    您能否分享您的电路原理图? 根据您的输入滤波器电路、ADC 的输入采样电容器可能也不会充电以获得更小的输入信号。 输入为550mV 时、误差百分比约为38%;但对于-1.038V 信号、误差更接近6%。 增益误差是否随着差分电压振幅的增加而增加?

    以下是这种行为的一个示例、建议提高性能的方法是使用更小的电阻值和更大的电容器: https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/356926/1254812#1254812

    此外、您是否在输入信号路径中使用任何可能泄漏的其他组件、例如 ESD 二极管?

    此致、
    Chris