This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:SDO (串行数据输出)电压低于预期值

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703459/dac8775-sdo-serial-data-out-voltage-lower-than-expected

器件型号:DAC8775

当信号为高电平时、SDO 引脚上的电压大约为2.8V。 我正在使用内部 DVDD。

根据 DAC8775数据表第11页、SDO (VOH) 的最小值应为 DVDD -0.5V。 即使 SDO 未连接到任何器件、SDO 线路上的最大电压也是2.8V。 DVDD 的读数为+5.0V。 我是否遗漏了什么?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    你是对的。 如果 DVDD 为+5.0V、则 SDO 上的 VOH 应在 DVDD-0.5V 范围内。 您能否提供原理图供审核? 如果 SDO 提供的电流过大、我可能会看到这种情况、因为数据表中指定的值为200uA。 该引脚是否有可能意外连接到另一个网络?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答。

    在 SDO 上、我在没有负载的情况下尝试了它、但仍然看到~2.7Vr。 我有两个 DAC8775共用一条公共 SDO 线路。 我不是以菊花链形式连接它们。 我使用/SYNC 信号来单独选择每个信号。

    复位后、DAC5775是否假定应该使用菊花链? 即、 即使其中一条/SYNC 线路为高电平、另一条线路为低电平、两个 SDO 输出是否都尝试驱动线路?  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    禁用菊花链模式复位时的默认值。 在这种情况下、如果/SYNC 引脚为高电平、SDO 应具有高阻抗、因此不应导致其他 DAC 出现问题。 您是否曾尝试断开两个 DAC 以查看 SDO 的电压电平是否发生变化?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我能够使它正常工作。 复位后、我必须立即向两个 DAC 中的 DSDO 位写入1。 根据数据表、复位时 DSDO 被设定为0。 因此、您必须主动禁用菊花链模式:

    数据表摘录:

    我仍然不明白为什么将/SYNC 线路设置为高电平不会将 SDO 输出置于高阻抗 Z 运行状态、但它们显然都在驱动通用的 SDO 线路。

    现在一切都正常、我可以独立与两个 DAC8775进行通信。

    感谢你的帮助。

    Joe