This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:TSC2046E

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703480/tsc2046e-tsc2046e

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046

我有一个使用 TSC2046的器件、我正在尝试使用 TSC2046E 来帮助解决 ESD 问题。 在2kV 至8kv 范围内的电压击时、屏幕将锁定。 我遇到的问题是、与 TSC2046相比、TSC2046E 的使用频率更高。 TSC2046E 的数据表显示、15kv 下的 ESD 超过了 IEC 6100-4-2标准。 这是否意味着器件不会发生故障或将阻止器件锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John。
    是的、TSC2046E 被设计成在功能上等同于 TSC2046、但 ESD 更可靠。
    IEC 冲击的承受能力通常在很大程度上取决于系统板/布局。 假设已经对这些进行了处理、您应该会看到使用 TSC2046E 实现更强大的 ESD 性能。

    此致、
    Ajit