This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:这是否适用于 MMB3

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363EVM, ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703838/ads8363evm-does-this-work-with-mmb3

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件: ADS8363

我想知道 ADS8363EVM 是否与 MMB3配合使用、或者是否有另一个接口板与它配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rhett、

    遗憾的是、ADS8363EVM 作为独立电路板发布、而不带控制器。  因此、没有与此评估板关联的 EVM 特定软件或 GUI。

    但是、可以将评估板连接到其中一个 C2000 DSP 实验套件。  应用报告《 连接 ADS8363伪差动工作模式》(SLAA633)讨论了接口连接并提供代码片段:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa633/slaa633.pdf

    谢谢、

    此致、

    Luis