This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:使用 ADS8584S 进行电流测量-信号链需要说明

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703275/ads8584s-current-measurement-using-ads8584s-signal-chain-clarifications-required

器件型号:ADS8584S

您好,

请找到所附的方框图。 我计划使用 ADS8584S 来测量 DSP 在不同工作模式下的电流消耗。 电流范围为10uA 至100mA。如方框图所示、需要对信号链进行一些说明。 请查看我的以下问题

  • 我能否直接将分流器连接到 ADC 输入、如图2所示? 我是否需要如图1所示的抗混叠滤波器? 我的目的是测量直流电流。
  • 我能否移除4.3K 电阻器5.6nf 电容器?
  • 请问我是否需要将 AIN_n 连接到分流器的另一端。
  • 对于我的测量、哪一个更好地将 AIN_n 连接到接地端或分流器的另一端?
  • 该 ADC 包含 PGA、因此分流后无需放大器;如果我错了、请更正我

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应将分流器直接连接到 ADC 输入、应使用电流感应放大器测量电流并驱动 ADC 输入。 以下文档可能会有所帮助、 高电流电池监控器电路 即使不是完全匹配的应用、但相关概念也应该有所帮助。 虽然该器件确实具有集成 PGA、但这并不意味着对于该应用而言不需要驱动放大器。 ADC 可测量电压、而不是电流、因此需要使用电流感应放大器。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    非常感谢。我是否需要在电流感测放大器之后放置抗混叠滤波器。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要、但如果您在移动前看到设计中对它的需求、 则它不会受到伤害。