This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.1.4是免费软件?

Guru**** 2517610 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704026/fdc1004qevm-sensing-solutions-evm-gui-tool-v1-9-4-is-free-software

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

 您好!

请注意我的以下信息。

(1)我购买 了一个用于评估的 FDC1004QEVM。 要连接 PC 并对测量数据进行采样、我想使用"传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.4"软件。 我可以从 TI 的网页下载它。

    软件是否免费使用?

(2)如果是免费的、我可以在哪里找到包含"免费软件"一句的文档。 因为、我的公司的安全团队要求该文档来判断我对它的使用情况。

(3)如果不是免费的,我在哪里可以付钱。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传感解决方案 GUI 可免费使用、FDC1004产品页面上的所有软件也是如此。 我不确定我们的文档是否完全满足您的要求、但 GUI 许可证文件可能起作用。 下载并安装 GUI 后、导航至 Windows (C:)/ti/Sensing Solutions EVM GUI - 1.9.4/并打开 License.pdf。 第1.a.i 节可能包含您需要的特定文本。  

    此致、