This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1293:ADS1293固件2.0.0 MSP430

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704041/webench-tools-ads1293-ads1293-firmware-2-0-0-msp430

器件型号:ADS1293

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我将 ADS1293工具用于 ECG。您能告诉我它如何与 ADS1293EVM 硬件在后端工作吗?

您能告诉我如何开发此工具来使用 ECG 吗?

请尽快帮助我

此致、

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    WEBENCH 是一种仿真软件、而 EVM 是运行中的物理器件。

    ADS1293医疗 AFE 设计器的分步配置可在以下位置查看: www.ti.com/.../sensors-medicalafe.html

    此工具向用户展示了如何更改 ADS1293的设置、并提供了一个将设置从工具 WEBENCH 导出到 EVM 的功能。

    您对 ECG 的使用是否有具体问题?