This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:驱动 CLKIN/CLKINC 输入直流耦合

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703357/dac5682z-driving-clkin-clkinc-input-dc-coupled

器件型号:DAC5682Z

您好、TI 团队、

我正在考虑将 DAC5682Z 用于 AWG 设计、该设计将以不同的模式(具有和不具有内插)使用 DAC、并具有用户可配置的输入数据和时钟速率。 当使用内插时、我们将使用内部 PLL 将 DACCLK 乘以内插因子、而当使用 x1模式时、CLKIN 和 DCLK 将具有相同的频率(高达125MHz)。

当使用内部乘法 PLL 的内插时,输入时钟必须始终保持激活状态,PLL 才能不解锁... 因此、在本例中、交流耦合将对我们有效。

但在 x1 (非内插)模式下,我们还需要支持具有间隙的时钟和/或变化/扫描时钟... 因此、我们的设计必须在引脚上进行直流耦合。

由于我们的时钟驱动器为2.5V LVPECL、800mV =|CK_p - CK_N|且共模电压(0.9V ... 1.25V)已在此处所需的镇流器范围内,是否正确地假设我们的时钟信号稍微分为(0.725V…… 1.075V)这个直流时钟可被安全地用来为 DAC5682Z 计时?

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、布恩、

    是的、您可以对共模进行分频、以匹配 DAC 的输入共模(即0.9V)。 这也会降低时钟的电压摆幅、因此请确保仍有足够的摆幅(>400mV 的差动摆幅)来满足 DAC 时钟输入的最小摆幅要求。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    非常感谢。 真是个好消息。

    祝你度过美好的一天
    布恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布恩、

    只是想提供另一条信息。 DAC5682z 具有内部 DLL、可为 LVDS 数据总线提供最佳的设置/保持时间。 该延迟环路需要稳定的时钟、与上述扫描 CLK 方法不同。 您可能需要有绕过 DLL 的选项。 DLL 旁路的一个缺点是、您需要确保 DCLK 满足锁存数据总线的建立/保持时间要求。 请参阅第12页上 CLK 的 TS/Th 规格、了解绕过的 DLL 的数据建立/保持时间。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您提到这一点。

    我们实际上会禁用 DLL、因为数据时钟和数据本身将由 FPGA 以相同的方式(所有输出单元触发器)生成、以便我们能够在良好的控制下获得相对延迟。

    数据时钟和 DAC 时钟之间的相位也是已知的、并进行调整以匹配时序、因此也允许绕过 DAC 内部 FIFO。 这样、延迟受到完全控制、即使在同一 PCB 上的多个 DAC 之间也不需要额外的同步、这对我们来说更重要的是、在多个 PCB 上的多个 DAC 之间也不需要额外的同步。 PCB 之间的时钟同步由我们的专有时钟分配解决方案进行管理。

    非常感谢您的帮助,度过了愉快的周末!

    布恩