This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:适用于低端 ADC 的 DDC

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704052/ads4125-ddc-for-low-end-adc

器件型号:ADS4125

最糟糕的射频采样 ADC 现在包括数字下变频器(DDC)。 这是一个很好的选择、但有时高速、复杂和成本意味着这些芯片不适合设计。
是否有任何计划将 DDC 作为一个选项添加到更低级的 ADC 中、如 ADS4125系列?

选择是否采样可以缓解与接口速度相关的问题。
例如、较低级别的 FPGA 开发板通常具有处理原始数据的能力、但缺少合适的高速夹层连接器(HSMC 或 FMC)。
使用较低标准连接(例如 Arduino 使用的0.1英寸接头)的能力将极大地影响射频设计的入门成本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    我已将您的问题转发给熟悉 ADS4125的工程师。
    此致、
    粘土