请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4125 最糟糕的射频采样 ADC 现在包括数字下变频器(DDC)。 这是一个很好的选择、但有时高速、复杂和成本意味着这些芯片不适合设计。
是否有任何计划将 DDC 作为一个选项添加到更低级的 ADC 中、如 ADS4125系列?
选择是否采样可以缓解与接口速度相关的问题。
例如、较低级别的 FPGA 开发板通常具有处理原始数据的能力、但缺少合适的高速夹层连接器(HSMC 或 FMC)。
使用较低标准连接(例如 Arduino 使用的0.1英寸接头)的能力将极大地影响射频设计的入门成本。