This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:在 FDC2214的传感器驱动上

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703567/fdc2214-on-sensor-drive-of-fdc2214

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC2114

亲爱的、大家好

客户使用 FDC2214进行评估。
它们将两个图形电容器连接到 FDC2214、但我们希望在每次测量时测量和测量电容器的电荷。
它们使用多通道模式、但需要知道未测量通道的电容器是否短接至 GND。
FDC2214是否将未测量的通道短接至 GND?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    FDC2214在未进行主动测量时将所有通道接地短路。 如果您在示波器上监控任何通道的 INA 或 INB、您应该会看到信号振荡、直到 FDC2114完成测量、然后在测量所有其他有源通道时将其接地短路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Kristin - San、

    感谢您的回答。
    我会回应客户。

    谢谢、Masami M.