This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8482:超出共模输入范围对 ADS8482伪双极 A/D 的影响

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8482, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703975/ads8482-implications-of-falling-outside-of-the-common-mode-input-range-on-ads8482-pseudo-bipolar-a-d

器件型号:ADS8482
主题中讨论的其他器件: ADS8881

由于具有差分输入、18位分辨率、吞吐量和并行数据输出、该器件对于我的特定应用非常有用。  但是、我还有一个奇怪的用例、我计划将两个测量多路复用到这个 A/D 中:

  1. 第一个是以 VREF/2为中心的全差分信号、它可能跨越 A/D 的整个输入范围  该信号符合 ADS8482数据表中的所有准则。
  2. 第二个是单端信号、范围介于0.5V 和 VREF-0.5V 之间。  我想将该信号提供给输入引脚+、将 VREF/2提供给输入/输出的输入引脚   在这种情况下、我的输入信号超出了该器件的建议共模输入范围。   

该器件的共模输入范围规定为高于或低于 VREF/2 200mV。  在数据表的"模拟输入"部分有一段内容、其中指出"必须注意绝对模拟输入电压。 为了保持转换器的线性、+IN 和-IN 输入以及范围[+IN–(–IN)]必须处于指定的限值内。 在这些范围之外、转换器的线性度可能不符合规格。"

如果我尝试测量超出建议共模输入范围的单端信号、您能否进一步说明会发生什么情况?  它只是线性度的一个冲击、还是部件运行不正确?  如果我的共模输入在指定范围内进出、那么小信号测量带宽是否有任何变化?  感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当差分信号开始超出共模电压范围规格时、器件的线性度(和 THD 性能)将开始逐渐降低。 如果信号远远超出共模规格、器件将超出其线性范围、模拟输入级可能会耗尽余量、并且会出现严重失真/错误的转换结果。

    您可能还需要考虑 ADS8881,这是一款18位、1MSPS、真差动输入 SAR ADC (尽管此器件具有串行接口)。 该器件提供非常灵活的共模规格。 如果两个输入(AINM、AINP)的绝对电压保持在-0.1V 和 VREF+0.1V 之间、此器件将转换差分电压信号并满足性能要求。

    如果您有其他问题、请告诉我。


    谢谢、此致、
    Luis